Life is On Logo

Центры Обработки Данных Назад


Центры обработки данных претерпели огромные изменения, чтобы соответствовать глобальным требованиям по хранению цифровой информации. А разнообразие прикладных технологий обусловлено различными требованиями их пользователей - от малых и средних предприятий до поставщиков облачных решений и сервисных услуг.

Schneider Electric - это технологичная компания, которая разрабатывает и производит программное обеспечение, компоненты и системы для контролируемого и сложного режима работы ЦОДов. Такие системы и продукты качественно реализовывают и обслуживают компании ЭкоЭксперты. Эти Партнеры Schneider Electric могут обеспечить круглосуточную безотказную работу Вашего оборудования, а также держать Ваши расходы на электроэнергию под контролем, что гарантирует Вашим клиентам безупречный сервис.

Правильное решение по управлению энергопотреблением для моего центра обработки данных

Вопрос: Решение по управлению энергопотреблением, отвечающее долгосрочным требованиям, жизненно важно для моего ЦОД. Где мне найти системного интегратора, который сможет реализовать решение "под ключ" и выполнять сервисное обслуживание в дальнейшем?


Ответ:  Продолжение профессиональных отношений может быть ключом к успешному выполнению и безотказному функционированию системы, ЭкоЭксперт может помочь с подбором правильного решения и убедиться, что этот актив используется по максимуму.

 

Image

Управление энергопотреблением - это нечто большее, чем отслеживание затрат. Сеть должна быть надежной, а мы должны оптимально использовать инфраструктуру для повышения ее эффективности и времени безотказной работы. Каждый центр обработки данных имеет свою специфику и требует опыта и  профессионализма для внедрения самого подходящего решения. Во время эксплуатации характеристики центра обработки данных должны отслеживаться на предмет выявления узких мест, которые могут повлиять на его бесперебойную работу. Компания ЭкоЭксперт может разработать и внедрить необходимые для этого решения на базе той же платформы StruxureWare, что и система управления зданием, а также обслуживать электроустановку Вашего объекта в будущем.

Простая система управления энергопотреблением для небольшого машинного зала

Вопрос:

У меня есть небольшой машинный зал, в котором я хочу отслеживать энергопотребление. Несмотря на то, что у меня есть ограничения по бюджету, я все же хочу выбрать правильное решение, чтобы видеть, где и когда расходуется электроэнергия.

 

Ответ:

Несмотря на небольшие размеры и потребление, некоторые машинные залы требуют наглядной информации высокого качества и детализации на разных уровнях. Компании ЭкоЭксперты могут помочь Вам выбрать эффективное решение, соответствующее бюджету и Вашим специфичным требованиям.

 

Image

Определите потери электроэнергии или области возможной оптимизации энергопотребления и достигайте постоянной экономии.

Компании ЭкоЭксперты, сертифицированные Schneider Electric, могут поставить простое решение по управлению энергопотреблением,  которое предоставит локальный или удаленный доступ к полной информации по расходу электроэнергии на Вашем объекте.

Нами было доказано, что установка системы мониторинга может помочь сэкономить до 10% расходов на электроэнергию благодаря простой осведомленности об этих расходах.

Контроль освещения в зависимости от присутствия людей

Вопрос:
Как мне предотвратить потери электроэнергии в своем здании, связанные с бесполезным освещением зон, которые не используются или в связи с излишним уровнем освещения в светлое время суток?

Ответ:
ЭкоЭксперты могут помочь применить правильную комбинацию в программируемых по времени системах, автоматический контроль с датчиками уровня освещения, а также детекторами присутствия и движения. Например, регулируя освещение в зависимости от уровня дневного света в менее используемых зонах ЦОДа Вы сможете сэкономить до 20% электроэнергии*, затрачиваемое на освещение.

Image

Возьмите освещение под контроль и уменьшайте энергопотери.

При использовании датчиков присутствия, уровня освещенности или системы контроля освещения от Schneider Electric в своем здании, свет будет автоматически включаться, когда человек входит в помещение или если дневной свет ниже заданного уровня. Свет будет выключаться, если в помещении не будет движения в период определенного заданного времени или когда дневной свет достаточен для комфортного пребывания.

Это масштабируемое решение обеспечивает простое ручное управление и возможность модернизации в будущем.