Life is On Logo

Производство Назад


Производство

Сделайте свою систему вентиляции более эффективной

Вопрос:

Работает ли моя система вентиляции на максимуме возможностей, когда это не требуется?

 

Ответ:

Большинство систем вентиляции разработаны таким образом, чтобы работать на максимальном уровне.  Однако часто в этом нет необходимости, а в результате эти системы потребляют очень много электроэнергии. ЭкоЭксперты обучены реализовывать решения, которые могут сделать Вашу систему вентиляции более энергоэффективной не в ущерб производственным процессам и комфорту сотрудников.

Image

Экономия электроэнергии до 50% возможна простой регулировкой скорости вытяжки

 

ЭкоЭксперты помогут Вам настроить работу вентиляционной системы в соответствии с активностью в зонах ее работы, используя частотно-регулируемые приводы. Это решение Schneider Electric - путь к оптимизации энергопотребления и достижению значительной экономии.  Работа на максимальной мощности может быть ограничена несколькими часами в день или несколькими днями в году, когда это действительно необходимо. Более того, частотно-регулируемые приводы могут снизить шум от вытяжки и расходы на ее обслуживание.

Понимание того, где используется электроэнергия

Вопрос:

Как понять, где используется электроэнергия, чтобы сфокусироваться на повышении энергоэффективности в треубемых зонах?

 

Ответ:

Начните измерять и управлять энергопотреблением. ЭкоЭксперты помогут Вам в установке интегрированного решения мониторинга, измерения и отчетности для Вашего производства, включая данные по воде, газу, электричеству, а также, при необходимости, воздуху и пару. Вы сможете понимать из чего складываются счета за электроэнергию, найдете зоны возможной экономии и сможете управлять расходами.

Image

Установите потери электроэнергии, зоны оптимизации и достигайте постоянной экономии.

ЭкоЭксперты, сертифицированные Schneider Electric, могут реализовать простое решение по управлению энергопотреблением, кторое предоставит Вам доступ к полной информации об общем энергопотреблении Вашего здания на месте или удаленно.

Установка измеряющей и контролирующей системы может помочь сэкономить до 10% расходов на электроэнергию благодаря простой осведомленности о расходах.