Life is On Logo

Медицинские Учреждения Назад


Рынок медицинских учреждений растет быстрее, чем мировой ВВП из-за старения населения в развитых странах и от того, что люди в быстро развивающихся странах требуют лучшего ухода в больницах.

 

С нашими решениями, ЭкоЭксперты могут предложить специализированные решения, критически важные для зданий медицинского назначения:

- Надежное энергоснабжение является критичным, например, для людей в операционных или в реанимации. 


- Система Управления Зданием критично важна из-за того, что бактерии, плесень и вирусы растут при влажности более или менее 30%-60% и повышенном/пониженном давлении,а для контроля над распространением инфекции необходимо точное количество проветриваний.


- ИТ инфраструктура является критически важной составляющей, поскольку авария в ней может привести к отключению всех процессов в больнице, и эти системы помогают врачам и медсестрам предотвратить ошибки, которые могут привести к травмам или постоянной потере трудоспособности.


- Решения по управлению электроэнергией важны, потому что могут оказать значительное влияние на финансовую жизнеспособность больницы  и ее производительность.

Улучшить Безопасность Пациентов и сократить Энергопотери

Вопрос:
Как я могу обезопасить пациентов, снижая напрасный расход электроэнергии в одной из самых важных зон больницы - в операционной?

 

Ответ:
В операционных отключение электроэнергии или удар током могут иметь необратимые последствия для пациентов и даже привести к смерти. В то же время, для обеспечения хорошего качества воздуха в помещении, воздух в операционных должен меняться 20 раз в час во время операции, что ведет к большому расходу электроэнергии. Последние изменения говорят о том, что эта цифра может быть снижена до 6 раз в час, если операционная не используется.
Сертифицированные компанией Schneider Electric ЭкоЭксперты могут помочь Вам спроектировать и установить подходящие системы, снижающие риск отключения электроэнергии или удара током, а также  снижают энергопотери в операционных, связывая количество требуемого воздуха с использованием помещения.

Image

Лучше защищайте своих пациентов, снижая свои расходы

Предотвратите возможность отключения электроэнергии в операционных с правильной архитектурой электрической сети, используя надежное оборудование, как генераторы и ИБП.
Предотвратите удары током, контролируя заземление электрического оборудования при помощи соответствующего оборудования контроля.


Оптимизируйте  расход электроэнергии путем подлючения управления вентиляцией к расписанию работы Операционныхиои путем установки соответствующих датчиков внутри помещения, либо позволив сотрудникам вручную регулировать скорость вентилято.

В ходе своей сертификации, ЭкоЭксперты обучаются проектировать, устанавливать и настраивать решения для операционных комнат, чтобы помочь Вам лучше защищать своих пациентов, снижая расходы.

Обслуживание системы освещения

Вопрос: Поскольку освещение - это критическая функция в больницах, может ли система контроля помочь управляющим зданий в обслуживании? 

 

Ответ: ЭкоЭксперты знают о важности освещения в больницах и могут рекомендовать и реализовать решение от Schneider Electric, отслеживающее неисправности, а также срок службы, чтобы облегчить работу обслуживающему персоналу.

Image

Решения от Schneider Electric позволяют получать обратную связь от системы. Они способны предупредить Вас, если есть сбой и обеспечат плановое тестирование аварийного освещения. 

 

Оптимизация затрат на обслуживание

Вопрос: 
Я должен больше использовать свои системы, чтобы минимизировать бюджет на обслуживание, как я могу это сделать со своей энергетической инфраструктурой?
 

Ответ:  

С помощью специализированного программного решения, которое подскажет Вам, когда понадобится обслуживание, а также продлит полезный срок службы оборудования отслеживая его состояние. Инновационная отчетность предоставляет данные о тестировании ДГУ,  заряде батарей, состоянии источников бесперебойного питания (UPS) и даже о состоянии изоляции операционных, все это может быть внедрено и обслуживаться ЭкоЭксперами.

Image
Отказ аккумулятора генератора - одна из наиболее распространенных причин нарушения резервного питания в случае сбоя в электросети. Специальные отчеты от Schneider Electric предотвратят эту ситуацию, анализируя состояние аккумулятора во время периодических испытаний и сообщат ответственному персоналу о необходимости определенных действий для предотвращения более серьезных состояний.
Заблаговременная информация об устаревании автомата защиты цепи также может помочь Вам максимизировать использование оборудования и минимизировать расходы на техническое обслуживание.

Повысить эффективность персонала и безопасность пациентов

Вопрос:

Как я могу помочь своим сотрудникам быть более эффективными, увеличивая безопасность пациентов и лучше соблюдать правила?

 

Ответ:

Непрерывность подачи электрической энергии является жизненно важной для жизни пациентов и безопасности, поэтому больницы должны иметь резервные источники питания или аварийные системы снабжения электроэнергией. Но без надежного способа протестировать эти системы, гарантий, что они будут безотказны в аварийных ситуациях нет. К сожалению, ручное тестирование очень затратно по времени и неэффективно, а данные, собранные вручную не легко использовать для отчетов и анализа.

ЭкоЭксперты, сертифицированные Шнейдер Электрик, могут помочь Вам проектировать и защитить решения по электропитанию, которые снизят риск отключения электроэнергии, и добавят к этому решению системы мониторинга и контроля, которые автоматически проведут тестирование аварийной системы электроснабжения и предоставят необходимые отчеты,  чтобы проинформировать Вас о любой неисправности.

Image
  • Обеспечьте пациентам большую безопасность, персоналу - большую эффективность
  • Установите аварийную систему энергоснабжения электроэнергией, чтобы предотвратить перебои питания
  • Автоматизируйте мониторинг и контроль аварийной системы энергоснабжения, чтобы сберечь время своего персонала
  • Упростите процесс тестирования, чтобы повысить эффективность персонала и сделать систему аварийного энергоснабжения еще более надежной.
  • Получайте и предоставляйте, если в этом есть необходимость, протоколы испытаний автоматически, уменьшая тем самым время, потраченное на администравные задачи Вашим персоналом.

Во время своей сертификации, ЭкоЭксперты обучаются проектировать, устанавливать и настраивать тесты аварийных систем энергоснабжения, чтобы помочь Вам лучше защитить пациентов, повысить эффективность персонала и соответствовать нормам.