Life is On Logo

Электростанции Назад


Генерирующие, сетевые и энергосбытовые компании нуждаются в учете и информации. Их главным требованием является наличие сертифицированных приборов учета как для внутренних, так и внешних взаиморасчетов. Второе - это анализ качества электроэнергии и ее соответствие стандарту. И последнее - это интеграция всех данных в SCADA-систему для мониторинга в режиме реального времени. Все эти задачи способен решить Партнер ЭкоЭксперт, предлагающий проверенные и сертифицированные технологии Schenider Electric.

Счетчик на границе балансовой принадлежности

Вопрос:
Как я могу быть уверенным в точности данных своего счетчика?

 

Ответ:
Счетчики, соответствующие таким стандартам, как МЭК 62053-22 Класс 0,2S, гарантируют точность измеряемых параметров.

Image

Будьте уверены в данных своих приборов учета, сертифицированных независимыми лабораториями.

Местоположение счетчика

Вопрос:
Как мне преобразовать данные счетчика в счет?


Ответ:
Устройства, способные легко рассчитать потери в трансформаторе и передающей линии, позволяют потребителю установить счетчик в удобном для него месте и обеспечивают при этом точный учет электроэнергии на границе балансовой принадлежности.

Image

Имея информацию по компенсации потерь в трансформаторе и на линии в счетчике, Вы мгновенно получаете наиболее точные данные для счета. Вы сможете оценить потери по интервальным данным потребления сети после установленного счетчика . 

Несколько протоколов

Вопрос:
Могу ли я легко получить данные по электроэнергии?


Ответ:
Использование устройств, соответствующих стандартам коммуникации, позволяющим пользователю предоставлять необходимые данные всем, кому это необходимо. Такие SCADA протоколы, как DNP, DLMS, IEC61850 могут поддерживаться единовременно.

Image

Возможность множества единовременных обращений к счетчику позволяет разным отделам использоват одно и то же устройство и экономить на капитальных затратах. 

Анализ качества электроэнергии в сети как инструмент в решении спорных ситуаций

Вопрос:
Как мне получить информацию о перебоях в сети и с уверенностью разрешать споры со сбытовой компанией?

 

Ответ:
За счет использования приборов класса А, соответствующих самым строгим стандартам, таким как МЭК 61000-4-30.

Image

Счетчики класса S измеряют показатели качества электроэнергии (ПКЭ), в то время, как счетчики класса А также одобрены с точки зрения методов их расчета. С помощью сертифицированных счетчиков класса А Вы можете с уверенностью разрешать спорные ситуации с энергосбытовой компанией.