Life is On Logo

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ Назад

 

ЭкоЭксперты реализуют наиболее эффективные решения для широкого спектра зданий, чтобы помочь Вам получить максимальную отдачу от Вашего бизнеса. Независимо от того, в каком сегменте Вы работаете, ЭкоЭксперт поможет найти решение, которое наилучшим образом соответствует Вашим потребностям.

 

Решения позволяют ЭкоЭкспертам;

  • Лидировать в области систем управления зданиями: Предоставлять конечным пользователям автоматизированные решения, которые отвечают нормам и требованиям.
  • Повышать эффективность систем HVAC (отопления, вентиляции, кондиционирования): Позволяют конечным пользователям взять под контроль и выполнять требования к HVAC системе, при помощи инновационных интегрированных решений. От простой системы управления к централизованной системе управления зданием, в которой потребности конечного пользователя удовлетворены при помощи правильного решения.
  • Интегрировать энергоэффективное освещение: Через упрощенное энергоэффективное освещение и решения для комфорта в Вашем помещении.
  • Понимать и улучшать энергопотребление: Предоставлять конечным пользователям возможность контролировать и оптимизировать их энергопотребление.
  • Снабжать надежными сетями: Обеспечивать безопасность и производительность Вашей энерго и ИТ-инфраструктуры.

 

Нажмите на одно из зданий ниже и откройте для себя наши решения в зависимости от типа здания.