Life is On Logo

ОБ ЭКОЭКСПЕРТАХ

ЭкоЭксперты: Новая элита для текущих задач!

Расходы продолжают расти, а правила - постоянно меняться. Ваши здания сталкиваются с более сложными задачами каждый день. Необходимость стать более энергоэффективным будет всегда.

 

Решение начинается с ЭкоЭкспертов.

Более чем в 30-ти странах, компания Schneider Electric предлагает Вам лучших профессиональных Партнеров. Выбранные среди лидеров области, они полностью владеют системой управления энергопотреблением. Наши ЭкоЭксперты - это лучшие из лучших.

Их высокий уровень профессионализма гарантирует высокое качество Вашего электроснабжения. Вы получите новейшие, самые передовые технологии, потому что наша программа обучения и сертификации постоянно совершенствует их навыки и ноу-хау.

Наша глобальная система управления поможет Вам полностью контролировать свои здания. Теперь Ваше энергопотребление под микроскопом. Вы можете контролировать свои здания сверху донизу. Мы легко найдем лучшие места для сохранения энергии и денег.

Наши системы не только удобны в использовании и экологичны, они также бюджетны. Мы уменьшаем Ваши счета за электроэнергию и повышаем Вашу удовлетворенность. Получите настроенное решение, которое отвечает размерам Вашего бюджета и Вашего здания - от офисов до школ, от ресторанов до производств.

Вы можете положиться на огромный опыт компании Schneider Electric. Мы поддерживаем своих ЭкоЭкспертов на каждом шагу их пути. Когда возрастает сложность - наши ЭкоЭксперты решают задачу.

Специализации наших ЭкоЭкспертов:

Наши ЭкоЭксперты отражают глубину опыта, технологий, систем и решений компании Schneider Electric. Наши специализированные Партнеры продемонстрировали профессионализм в конкретных областях и узнаваемы в следующих категориях на рынке:

 

 ЭкоЭксперты по Системам Автоматизации Зданий

Эти Партнеры имеют компетенцию в реализации систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (HVAC) и систем автоматизации зданий, отвечающих таким нуждам Заказчика, как комфорт, управление оборудованием, контроль доступа и безопасность.

 

  ЭкоЭксперты по Системам Управления Освещением и  Комфортом

Эти Партнеры имеют доказанный опыт в реализации Систем Управления Освещением и Комфортом для создания комфортного микроклимата в помещении и зонах для Заказчиков при одновременном достижении экономии электроэнергии.

 

  ЭкоЭсперты по Управлению Энергопотреблением

Эти Партнеры могут реализовывать интегрированные системы управления энергоресурсами в критических приложенях, чтобы помочь Клиентам управлять их электрической сетью  и быть уверенными в качестве электроэнергии, контролируя свои расходы на энергопотребление.

 

 ЭкоЭсперты по Системам Передачи Данных

Эти Партнеры имеют возможность делать сетевое подключение структурированных кабельных систем, чтобы помочь Заказчикам повысить надежность, безопасность и производительность их ИТ-сети.