Life is On Logo

Найти ЭкоЭксперта Назад

 Наши ЭкоЭксперты сертифицированы в следующих областях;

Сертификация ЭкоЭкспертов

  • Освещение и Управление Комфотом: Данные Партнеры имеют квалификацию, опыт и возможность реализовывать системы и решения по освещению и управлению комфортом в помещении.
  • Автоматизации Здания: Партнеры являются специалистами в проектировании, установке и настройке эффективной системы автоматизации здания и ее диспетчеризации.
  • Управление Энергопотреблением:  Партнеры доказали способность реализовывать интегрированные системы мониторинга и контроля качества электроэнергии на объектах критической инфраструктуры.
  • Передача Данных: Эти Партнеры имеют возможность выполнять проекты по сетевому подключению структурированных кабельных систем.

 Исользование локатора

При прокрутке карты или увеличении либо уменьшении, список Партнеров будет обновляться в зависимости от зоны.

 
  • Пожалуйста, введите Ваш город или индекс и нажмите "Обновить"
  • Чтобы найти ЭкоЭксперта определенной специализации, просто выберите тип специализации и обновите
  • Чтобы сбросить карту, нажмите "Отменить"
  • Нажмите на название компании для получения контактной информации
  • Используйте "Zoom" + и - для увеличения или уменьшения масштаба карты
  • Если Вы хотите перемещаться по карте, нажмите левую кнопку мыши и перетащите карту