Life is On Logo

O nosso compromisso Voltar

Empenhados na solução para o Dilema da Energia

A energia é fundamental para o futuro desenvolvimento do nosso planeta

 

Crescente necessidade energética: Se o consumo per capita da China e da Índia alcançasse o nível dos Estados Unidos, o consumo mundial seria três vezes maior e 1600 milhões de pessoas deixariam de ter acesso à eletricidade.

Mobilização perante as alterações climáticas: Até ao ano 2030, 75% das fontes energéticas serão emissoras de CO2. Prevêem-se graves consequências se a temperatura global aumentar mais 3º C.

A Importância da necessidade de energia segura: O custo de 1 hora de inatividade = até 6 milhões de euros.
A energia verde é uma oportunidade: As fontes de energias renováveis dentro do mix energético podem duplicar nos próximos 20 anos. 
A resposta do EcoXpert e da Schneider Electric aos desafios: Obstinação em Eficiência Energética.

 

A Schneider Electric desenvolve soluções de Eficiência Energética para edifícios residenciais, comerciais, industriais, saúde e de ensino, com o objetivo de gerar poupanças médias de energia até 30% e como meio de fazer frente aos desafios atuais do planeta.

 

Através das empresas EcoXpert ajudamos os nossos clientes a alcançar mais, usando menos recursos do nosso planeta.