Life is On Logo

Rozwiązania dla budynków Powrót

 

Certyfikowane firmy – EcoXperci Schneider Electric – opracowują rozwiązanie, mające na celu obniżenie kosztów zużycia energii w małych i średnich obiektach. EcoXperci bazują na rozwiązaniach systemu KNX, SmartStruxure Lite, SmartlInk i elementach rozdziału energii.

 

Zastosowanie wymienionych rozwiązań pozwala na m.in.:

  • Realne oszczędności w oświetleniu i ogrzewaniu –  po modernizacji budynku i zastosowaniu np. rozwiązania SmartStruxure Lite średnia oszczędność może wynieść około 30% w oświetleniu oraz około 40% w ogrzewaniu,
  • Integrację z istniejącymi systemami budynku – od prostego sterowania do centralnego systemu zarządzania obiektem,
  • Zapewnienie administratorom/użytkownikom końcowym możliwości monitorowania i optymalizacji zużycia energii w budynku.

Przydatne materiały: Poradnik projektanta, Karty katalogwe produktów, Przegląd produktów SmartStruxure Lite

Kliknij na poniższe zdjęcie obiektu, a dowiesz się więcej o rozwiązaniach efektywności energetycznej w poszczególnych typach budynków.