Life is On Logo

Scuole e Università Indietro


Che l'edificio sia frequentato da bambini in età prescolare o da studenti universitari, l’obiettivo è sempre lo stesso: creare per tutti il migliore ambiente possibile e ridurre al tempo stesso i costi operativi.

A prescindere dalle dimensioni del tuo edificio, sia che si tratti di una piccola struttura comunale o di un grande complesso universitario, un EcoXpert certificato da Schneider Electric può offrirti soluzioni per ottimizzare l’efficienza energetica, migliorare la climatizzazione e la qualità dell’aria, gestire in maniera efficiente l’illuminazione e garantire maggior sicurezza.

Monitoraggio dell'energia

Domanda:
Come posso contenere i costi energetici e ridurre le bollette nonostante l'aumento dei prezzi dell'energia?

 

Risposta:

Per ridurre i costi associati al consumo di energia elettrica devi valutare accuratamente come, dove e quando il tuo istituto utilizza le risorse. Una soluzione di monitoraggio dell'energia ti consente di misurare e monitorare i tuoi consumi energetici, così sarai in grado di identificare gli sprechi, ottimizzare le risorse in base alle esigenze di comfort di studenti e insegnanti ed identificare eventuali errori di fatturazione nelle bollette energetiche.

Image

Identifica gli sprechi di energia e otteni risparmi permanenti.

 

Attraverso una diagnosi energetica un EcoXpert certificato da Schneider Electric può determinare concretamente gli interventi che devi sostenere per conseguire rapidamente ambiziosi obiettivi di contenimento dei consumi.

Potrai inoltre ottenere miglioramenti consistenti e prolungai nel tempo grazie a sistemi e servizi di monitoraggio, grazie ai quali potrai ridurre i consumi di energia fino al 10%, migliorando la consapevolezza e gli atteggiamenti individuali riguardo al consumo energetico.

Sistemi d'illuminazione intelligenti

Domanda:

Come posso ridurre gli sprechi dovuti ad un'illuminazione superflua o dal mancato spegnimento delle luci nelle classi e negli ambienti inoccupati?

 

Risposta:

L'illuminazione può rappresentare fino al 40% del consumo energetico del tuo edificio. Passare da un vecchio sistema di illuminazione ad un nuovo sistema a basso impatto energetico è solo il primo passo verso l'efficienza energetica. A questo occorre aggiungere l'utilizzo di dispositivi di controllo in grado di comandare l'accensione e lo spegnimento delle luci in funzione della presenza delle persone e del livello di luminosità desiderato. Il controllo dell'illuminazione permette risparmi fino al 30%.

Image

Prendi il controllo di illuminazione e riduci gli sprechi di energia.

 

Un Ecoxpert può offrirti una soluzuone per controllare l’illuminazione in funzione dell'occupazione dei locali e sfruttando la luce naturale. Grazie all’utilizzo di rilevatori di presenza e sensori crepuscolari è possibile automatizzare l’accensione delle luci e ridurre la quantità di energia elettrica utilizzata, approfittando della luce naturale nei corridoi e nelle zone con grandi aree finestrate.

Energia rinnovabile ed efficiente

Domanda:

Come posso rafforzare la mia immagine “verde” e risparmiare sulla bolletta elettrica?

 

Risposta:

Le celle fotovoltaiche catturano l’energia solare e sono il cuore di qualsiasi impianto fotovoltaico. L’intelligenza del sistema risiede tuttavia nell’impianto elettrico. È infatti l’impianto elettrico che garantisce il funzionamento dell’intero sistema e che consente di controllare una fonte di energia che varia continuamente con il mutare delle condizioni atmosferiche, che rileva le perdite e corregge i problemi, con l’obiettivo finale di fornire energia di alta qualità.

Un EcoXpert certificato da Schneider Electric sa come utilizzare lo spazio disponibile sul tetto del tuo edificio per installare pannelli fotovoltaici e fornirti un impianto sicuro grazie all’aggiunta di sistemi di monitoraggio e protezione a distanza. In questo modo puoi godere di un vantaggio economico sia come ritorno dell’investimento che come valorizzazione dell’intero immobile.

Image

Riduci il costo dell'energia ed abbatti l'impatto ambientale del tuo edificio.

 

Beneficia dell'elettricità che puoi generare direttamente dai pannelli fotovoltaici sul tetto del tuo edificio. Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può fornirti tutta l'attrezzatura necessaria per convertire l'energia solare in energia elettrica. Grazie agli incentivi e alla possibilità di rivendita dell’elettricità in eccesso, l’energia solare permette di risparmiare fino al 20% sulle bollette dell’energia elettrica.

Controllo del riscaldamento e della ventilazione nelle classi

Domanda:
Come posso ridurre lo spreco di energia ed allo stesso tempo fornire un ambiente ottimale per l'insegnamento e l'apprendimento nelle aule del mio istituto?

 

Risposta:
Il controllo della qualità dell'aria nelle aule è di fondamentale importanza per garantire condizioni ottimali per l'insegnamento e l'apprendimento. Di conseguenza, il sistema HVAC può incidere per il 40-60% del costo nelle bollette energetiche di scuole e università. Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può fornirti soluzioni HVAC più efficienti dal punto di vista energetico, in grado di assicurare milgior comfort a studenti e insegnanti.

Image

Prendi il controllo degli impianti HVAC e riduci gli sprechi di energia.

 

Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può offrirti un ampio range di soluzioni grazie alle quali potrai ottenere significativi risparmi senza compromettere il comfort e la produttività di studenti ed insegnanti.

Ad esempio puoi abbattere i consumi rendendo più efficiace la regolazione dei motori che asservono i sistemi di pompaggio e ventilazione grazie all'applicazione di variatori di velocità.

Ulteriori risparmi possono essere ottenuti grazie all'installazione di architetture integrate per il comando e controllo dei sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e controllo oscuranti zona per zona.