Life is On Logo

Retail Indietro


Il settore Retail affronta quotidianamente la sfida di conciliare prodotti di qualità a prezzi ridotti con alti margini di profitto. Migliorare l'efficienza energetica è un modo semplice per ridurre le spese: un taglio del 20% dei costi energetici porta lo stesso beneficio di un aumento del 5% delle vendite.

Scopri con un EcoXpert il potenziale nascosto del tuo negozio, assicurando il comfort dei tuoi clienti e il successo commerciale della tua attività.

Sistemi di illuminazione efficiente

Domanda:
Come posso gestire l'illuminazione in modo più efficiente?

 

Risposta:

L'illuminazione gioca un ruolo fondamentale nel tuo punto vendita perchè migliora la percezione dei clienti e li attira sui prodotti esposti. Tuttavia l'illuminazione può rappresentare fino al 40% del consumo energetico del tuo negozio.

Image

Prendi il controllo di illuminazione e riduci gli sprechi di energia.

 

Passare da un vecchio sistema di illuminazione ad un nuovo sistema LED a basso impatto energetico è solo il primo passo dell'efficientamento. Il controllo dell'illuminazione è certamente una delle applicazioni più semplici e immediate per risparmiare sui costi energetici. Grazie ad un Ecoxpert puoi adottare una soluzione per il controllo dell'illuminazione che ti consente di riconfigurare l'illuimnazione a seconda delle mutevoli esigenze espositive e risparmiare facilmente risparmiare fino al 50% sulla fattura dell'energia elettrica.

Misura, monitora ed analizza i consumi energetici

Domanda:

Come posso ridurre i consumi energetici e le bollette in modo significativo e duraturo?

 

Risposta:

Non puoi cambiare quello che non conosci e non puoi conoscere quello che non misuri. La misura e il monitoraggio dei fenomeni elettrici sono il primo passo essenziale per accrescere la consapevolezza e cambiare abitudini e comportamenti non corretti.

Image

Realizza risparmi misurabili e quantificabili con la misura e il monitoraggio.

 

Attraverso una diagnosi energetica un EcoXpert può determinare concretamente gli interventi che devi sostenere per conseguire rapidamente ambiziosi obiettivi di contenimento dei consumi, aumentando i profitti e migliorando la competitività dei tuoi alberghi e ristoranti.

Potrai inoltre ottenere miglioramenti consistenti e prolungai nel tempo grazie a sistemi e servizi di monitoraggio, grazie ai quali potrai ridurre il tuo consumo energetico identificando ed eliminando sprechi ed inefficienze.

Sistemi di controllo HVAC

Domanda: 
Come posso ridurre lo spreco di energia ed allo stesso tempo fornire un comfort ottimale ai clienti del mio punto vendita?

 

Risposta:

Il sistema HVAC del tuo punto vendita è responsabile del comfort e dell'esperienza di acquisto dei tuoi clienti e può rappresentare fino al 60% della bolletta energetica. Rendere i sistemi di condizionamento e riscaldamento più efficaci dal punto di vista energetico senza influire sul comfort degli utenti può essere molto difficile. Puoi ridurre il consumo energetico degli impianti HVAC e raggiungere livelli di consumo ottimali adottando un sistema di controllo e gestione della ventilazione e della temperatura.

Image

Prendi il controllo degli impianti HVAC e riduci gli sprechi di energia.

 

Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può offrirti un ampio range di soluzioni grazie alle quali potrai ottenere significativi risparmi senza compromettere il comfort dei tuoi clienti.

Ad esempio puoi abbattere i consumi rendendo più efficiace la regolazione dei motori che asservono i sistemi di pompaggio e ventilazione grazie all'applicazione di variatori di velocità.

Ulteriori risparmi possono essere ottenuti grazie all'installazione di architetture integrate per il comando e controllo dei sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e controllo oscuranti zona per zona.

Ottimizza la gestione delle celle e dei banchi frigoriferi

Domanda:

Come posso render più efficienti i miei impianti di refrigerazione?

 

Risposta:

La conservazione degli alimenti è il processo principale nel settore della vendita alimentari al dettaglio e può rappresentare il 35-50% del consumo di energia del tuo supermercato. Un EcoXpert può individuare le inefficienze nel processo di refrigerazione ed offrire soluzioni in grado di ridurre lo spreco di energia tramite il monitoraggio e il mantenimento della temperatura ottimale delle celle e dei banchi frigo.

Image

Ottimizza la gestione degli impianti di refrigerazione

 

Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può offrirti una soluzione per monitorare e ottimizzare tutte le componenti del sistema di refrigerazione attraverso controlli elettronici integrati che regolano i motori, il dosaggio dei refrigeranti e lo scongelamento dei firgo.