Life is On Logo

Industria Indietro


I consumi energetici nell’industria variano enormemente a seconda del settore di attività. Vi sono industrie con consumi energetici elevatissimi come ad esempio quelle del settore della lavorazione del vetro, le fonderie e tutti gli stabilimenti che utilizzano procedimenti di riscaldamento.

Partendo dal presupposto che l’energia utilizzata nei processi di produzione rappresenta un impiego imprescindibile, un EcoXpert certificato da Schneider Electric può identificare molte aree in cui realizzare risparmi sostanziali e significativi, qualunque sia il settore industriale di riferimento.

Efficientamento dei processi industriali

Domanda:

Come posso risparmiare energia e rendere più efficienti i processi industriali?

 

Risposta:

Due terzi di tutta l’elettricità consumata dall’industria sono imputabili ai motori elettrici. Molte applicazioni di controllo dei fluidi (idrauliche, pneumatiche e di trattamento dell’aria) possono offrire opportunità di risparmio energetico. Ad esempio molti processi utilizzano ancora valvole meccaniche e ventilatori per la depurazione dell’aria.

Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può installare sui motori che servono i tuoi sistemi di pompaggio e ventilazione dei variatori di velocità che rendono più facile e più efficace la loro regolazione apportando significativi risparmi. Inoltre questo tipo di sistemi offrono spesso configurazioni specifiche rallentabili senza perdite significative nelle prestazioni.

Image

Motori elettrici, un'opportunità di efficienza energetica.

 

Un variatore di velocità può variare la frequenza e la tensione di alimentazione di un mototre elettrci AC, adeguandone la velocità alle effettive esigenze. I variatori di velocità sono facili da installare e da far funzionare e apportano significativi risparmi nei consumi energetici. Ad esempio rallentare la velocità di un ventilatore da 22kW da 50Hz a 47Hz permette di risparmiare in un solo anno il doppio del suo prezzo oltre ai costi di installazione!

Sistemi di sicurezza

Domanda:
Come posso assicurare maggior sicurezza alle persone e agli asset nella mia azienda?

 

Risposta:
Garantire la sicurezza delle persone e degli asset è fondamentale per il successo di un'azienda, indipendentemente dal settore. Bisogna soddisfare le normative in materia di sicurezza, ridurre i rischi, attenuare la responsabilità, proteggere i flussi di reddito e ridurre i costi operativi e i premi assicurativi.

Image

Proteggi le persone, le proprietà e i profitti

 

Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può offrirti un ampio range di soluzioni per la sicurezza della tua azienda, adatte al tuo specifico settore e alle tue esigenze:

  • Videosorveglianza
  • Rilevamento intrusioni
  • Controllo accessi
  • Protezioni incendi
  • Illuminazione d'emergenza
  • Sistemi di sicurezza integrata

Energia rinnovabile ed efficiente

Domanda:

Come posso rafforzare la mia immagine “verde” e risparmiare sulla bolletta elettrica?

 

Risposta:

Le celle fotovoltaiche catturano l’energia solare e sono il cuore di qualsiasi impianto fotovoltaico. L’intelligenza del sistema risiede tuttavia nell’impianto elettrico. È infatti l’impianto elettrico che garantisce il funzionamento dell’intero sistema e che consente di controllare una fonte di energia che varia continuamente con il mutare delle condizioni atmosferiche, che rileva le perdite e corregge i problemi, con l’obiettivo finale di fornire energia di alta qualità.

Un EcoXpert certificato da Schneider Electric sa come utilizzare lo spazio disponibile sul tetto del tuo edificio per installare pannelli fotovoltaici e fornirti un impianto sicuro grazie all’aggiunta di sistemi di monitoraggio e protezione a distanza. In questo modo puoi godere di un vantaggio economico sia come ritorno dell’investimento che come valorizzazione dell’intero immobile.

Image

Riduci il costo dell'energia ed abbatti l'impatto ambientale del tuo edificio.

 

Beneficia dell'elettricità che puoi generare direttamente dai pannelli fotovoltaici sul tetto del tuo edificio. Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può fornirti tutta l'attrezzatura necessaria per convertire l'energia solare in energia elettrica. Grazie agli incentivi e alla possibilità di rivendita dell’elettricità in eccesso, l’energia solare permette di risparmiare fino al 20% sulle bollette dell’energia elettrica.

Sistemi di controllo HVAC

Domanda: 
Come posso ridurre lo spreco di energia ed allo stesso tempo fornire un raffrescamento e riscaldamento efficiente nel mio edifico?

 

Risposta:

Il sistema HVAC del tuo edificio è responsabile del comfort e della produttività degli occupanti e può rappresentare fino al 60% della bolletta energetica. Rendere i sistemi di condizionamento e riscaldamento più efficaci dal punto di vista energetico senza influire sul comfort degli utenti può essere molto difficile. Puoi ridurre il consumo energetico degli impianti HVAC e raggiungere livelli di consumo ottimali adottando un sistema di controllo e gestione della ventilazione e della temperatura.

Image

Prendi il controllo degli impianti HVAC e riduci gli sprechi di energia.

 

Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può offrirti un ampio range di soluzioni grazie alle quali potrai ottenere significativi risparmi senza compromettere il comfort e la produttività degli utenti.

Ad esempio puoi abbattere i consumi rendendo più efficiace la regolazione dei motori che asservono i sistemi di pompaggio e ventilazione grazie all'applicazione di variatori di velocità.

Ulteriori risparmi possono essere ottenuti grazie all'installazione di architetture integrate per il comando e controllo dei sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e controllo oscuranti zona per zona.

Sistemi d’illuminazione intelligenti

Domanda:

Come posso ridurre gli sprechi dovuti ad un'illuminazione superflua o dal mancato spegnimento delle luci negli ambienti non occupati?

 

Risposta:

L'illuminazione può rappresentare fino al 40% del consumo energetico del tuo edificio. Passare da un vecchio sistema di illuminazione ad un nuovo sistema a basso impatto energetico è solo il primo passo dell'efficientamento. A questo occorre aggiungere l'utilizzo di dispositivi di controllo ad elevata efficienza in grado di comandare l'accensione e lo spegnimento delle luci in funzione della presenza delle persone e del livello di luminosità richiesto. Il controllo dell'illuminazione permette risparmi fino al 30%.

Image

Prendi il controllo di illuminazione e riduci gli sprechi di energia.

 

Un Ecoxpert può offrirti una soluzuone per controllare l’illuminazione in modo semplice in funzione dell’occupazione dei locali e sfruttando la luce naturale. Grazie all’utilizzo di rilevatori di presenza e sensori crepuscolari è possibile automatizzare l’accensione delle luci e ridurre la quantità di energia elettrica utilizzata, approfittando della luce naturale nei corridoi e nelle zone con grandi finestre.

Gestione e monitoraggio dell'energia

Domanda:

Come posso gestire meglio la mia energia aumentando la redditività e i profitti della mia attività?

 

Risposta:

Per ridurre i costi associati al consumo di energia elettrica devi valutare accuratamente come, dove e quando la tua azienda utilizza le risorse. Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può fornirti una soluzione di gestione dell'energia che ti consente di misurare e monitorare i consumi di tutti i tuoi vettori energetici, inclusi acqua, aria, gas, elettricità e vapore. In questo modo puoi aumentare l'efficienza energetica, allocari i costi per reparti e per processi e analizzare la bolletta elettrica per identificare eventuali errori di fatturazione ed evitare di pagare sanzioni e penali causate da un eccessivo assorbimento di energia.

Image

Con l’obiettivo di incrementare la sostenibilità e la competitività delle aziende italiane, il D.Lgs 102/2014 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica. In particolare l’Art. 8 ha introdotto l’obbligo di esecuzione periodica di diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese a forte consumo di energia e stabilito che le imprese energivore devono attuare gli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa dotarsi di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può fornirti una soluzione completa e certificata conforme ISO 50001 per affrontare tutte le sfide della gestione dell’energia, incluso monitoraggio energetico e supervisione dell’impianto, e sollecitando lo sviluppo di una vera politica energetica.