Life is On Logo

Hotel e Ristoranti Indietro


La reputazione di alberghi e ristoranti si basa sull'eccellente livello di servizi offerti ai propri ospiti. Niente è più importante che fornire il comfort, la sicurezza e l'attenzione che si aspettano; tuttavia il costo di un servizio di qualità è in continuo aumento.

Sistema intelligente di gestione delle camere

Domanda:

Come posso ridurre i costi energetici, ma non a scapito del comfort dei miei clienti?

 

Risposta:

Gli impianti HVAC e di illuminazione sono la maggior fonte di consumo di una qualsiasi struttura ricettiva. Generalmente i clienti occupano la loro camera otto ore al giorno circa; l’arco di tempo in cui la camera risulta non occupata rappresenta quindi una grande opportunità di risparmio energetico senza incidere sul comfort dei clienti. Un sistema intelligente può controllare l’impianto di illuminazione, i sistemi di controllo HVAC e gli oscuranti in base alla presenza dei clienti, assicurando il massimo comfort grazie alle seguenti funzioni:

Image

Riduci i consumi di elettricità e migliora il comfort nel tuo hotel.

 

Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può installare un sistema intelligente di gestione delle camere per il controllo dell’illuminazione, dei sistemi di controllo HVAC e degli oscuranti che ti permette di ottenere un risparmio del 10% sul conto energetico di ogni camera.

Infatti, abbassando di un solo grado la temperatura delle camere inoccupate è possibile realizzare un risparmio del 3% sui consumi dell’impianto HVAC. Ulteriori risparmi sono possibili con un sistema intelligente di controllo dell’illuminazione e degli oscuranti. Tutto questo garantendo maggior comfort e una migliore esperienza per i clienti!

Sistemi d’illuminazione intelligenti

Domanda:

Come posso ridurre gli sprechi dovuti ad un'illuminazione superflua o dal mancato spegnimento delle luci negli camere inoccupate?

 

Risposta:

L'illuminazione può rappresentare fino al 40% del consumo energetico del tuo albergo. Passare da un vecchio sistema di illuminazione ad un nuovo sistema a basso impatto energetico è solo il primo passo verso l'efficienza energetica. A questo occorre aggiungere l'utilizzo di dispositivi di controllo in grado di comandare l'accensione e lo spegnimento delle luci in funzione della presenza delle persone e del livello di luminosità desiderato. Il controllo dell'illuminazione permette risparmi fino al 30%.

Image

Prendi il controllo di illuminazione e riduci gli sprechi di energia.

 

Un Ecoxpert può offrirti una soluzuone per controllare l’illuminazione in modo semplice in funzione dell’occupazione dei locali e sfruttando la luce naturale. Grazie all’utilizzo di rilevatori di presenza, timer e sensori crepuscolari è possibile automatizzare l’accensione delle luci e ridurre la quantità di energia elettrica utilizzata.

Sistemi di controllo HVAC

Domanda:
Come posso ridurre lo spreco di energia ed allo stesso tempo fornire un ambiente confortevole ai miei clienti?

 

Risposta: 
Il controllo della qualità dell'aria nelle cemere è di fondamentale importanza per garantire il comfort ai tuoi clienti. Di conseguenza, l'HVAC può incidere per il 40-60% delle bollette energetiche della tua struttura ricettiva. Rendere i sistemi di condizionamento e riscaldamento più efficaci dal punto di vista energetico senza influire sul comfort degli utenti può essere molto difficile. Puoi ridurre il consumo energetico degli impianti HVAC e raggiungere livelli di consumo ottimali adottando un sistema di controllo e gestione della ventilazione e della temperatura.

Image

Prendi il controllo degli impianti HVAC, riduci gli sprechi di energia ed aumenta il comfort.

 

Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può offrirti un ampio range di soluzioni grazie alle quali potrai ottenere significativi risparmi senza compromettere il comfort e la produttività degli utenti.

Ad esempio puoi abbattere i consumi rendendo più efficiace la regolazione dei motori che asservono i sistemi di pompaggio e ventilazione grazie all'applicazione di variatori di velocità.

Ulteriori risparmi possono essere ottenuti grazie all'installazione di architetture integrate per il comando e controllo dei sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e controllo oscuranti zona per zona.

Misura, monitora ed analizza i consumi energetici

Domanda:

Come posso ridurre i consumi energetici e le bollette in modo significativo e duraturo?

 

Risposta:

Non puoi cambiare quello che non conosci e non puoi conoscere quello che non misuri. La misura e il monitoraggio dei fenomeni elettrici sono il primo passo essenziale per accrescere la consapevolezza e cambiare abitudini e comportamenti non corretti.

Image

Realizza risparmi misurabili e quantificabili con la misura e il monitoraggio.

 

Attraverso una diagnosi energetica un EcoXpert può determinare concretamente gli interventi che devi sostenere per conseguire rapidamente ambiziosi obiettivi di contenimento dei consumi, aumentando i profitti e migliorando la competitività dei tuoi alberghi e ristoranti.

Potrai inoltre ottenere miglioramenti consistenti e prolungai nel tempo grazie a sistemi e servizi di monitoraggio, grazie ai quali potrai ridurre il tuo consumo energetico identificando ed eliminando sprechi ed inefficienze.

Cappe aspiranti da cucina

Domanda:

La cappa di ventilazione del mio ristorante gira sempre alla massima velocità, anche quando non si cucina. Come posso renderla più efficiente?

 

Risposta:

Le cappe di aspirazione dei ristoranti girano sempre alla massima velocità, anche quando non si cucina. Questo è fonte di un notevole spreco energetico. Un EcoXpert certificato da Schneider Electric può installare un variatore di velocità per regolare il funzionamento delle cappe di aspirazione in base all’attività svolta in cucina. La velocità della ventola è controllata in base alla temperatura dell’aria che viene rilevata da un sensore all’interno della cappa di ventilazione.

 

Image

Regola la velocità delle cappe aspiranti da cucina in base alla temperatura

 

Grazie all’installazione di un variatore di velocità puoi ottenere dal 20 al 50% di risparmio energetico in quanto il massimo livello di aspirazione si limita generalmente a poche ore al giorno. Inoltre i tuoi cuochi potranno lavorare in un ambiente più silenzioso perché diminuendo la velocità riduci fino ad eliminare il rumore prodotto dalla ventola.