Life is On Logo

Hoteles, restaurantes... Atrás


Los hoteles y restaurantes operan en un mercado altamente competitivo, con los costes operativos en aumento y normativas muy rigurosas. El EcoXpert, acreditado por Schneider Electric, puede contribuir a reducir el impacto de los costes energéticos en su negocio mediante la aplicación de medidas de Eficiencia Energética validadas y testeadas. Con las soluciones de Schneider Electric, su establecimiento puede llegar a ser más rentable y flexible, ofreciendo una comodidad superior a sus clientes.

Reducir el gasto energético en habitaciones vacías

¿Cómo puedo gestionar las habitaciones de los clientes en conjunto de acuerdo con mi índice de ocupación en mi sistema de gestión de propiedad?

 

Los hoteles y restaurantes necesitan adaptarse a los cambios de ocupación con el fin de reducir el desperdicio de energía. Una habitación puede estar alquilada pero no ocupada o no estar alquilada. Las soluciones de iluminación y de temperatura inteligentes son la clave para un ahorro energético mesurable y una menor huella medioambiental.

El control de habitaciones es una aplicación clave en un establecimiento hotelero, ya que representan el 70% de la superficie de planta utilizada y en torno al 30% del consumo energético. Las soluciones de Schneider Electric ofrecen diferentes niveles de control de habitaciones relativos a ajustes de iluminación y temperatura que aseguran la comodidad de los clientes y mejoran la eficiencia energética del hotel. 

Image

.

Iluminación exterior

Quiero asegurarme de que la iluminación exterior está correctamente encendida

 

¿Son las condiciones y el uso de la iluminación apropiados según cada zona?

 > Placa de calle (interruptor de penumbra + interruptor de tiempo programable)

> Iluminación para aparcamientos exteriores (interruptor de penumbra)

Image

.

Eficiencia en HVAC

HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) resulta clave para la comodidad de los clientes, ¡pero puede representar entre un 40 y un 60% de la factura!

Nuestros EcoXpert pueden diseñar e instalar, en colaboración con vuestro servicio de instalación de HVAC, sistemas adecuados que optimizarán los ajustes de temperatura, la programación horaria y el control de maquinaria para que saquéis el máximo partido a los equipos. 

Gestión del gasto Energético

En un momento de aumento del coste de la energía, ¿qué puedo hacer para pagar menos?

 

¡No se puede gestionar lo que no se puede medir!

El EcoXpert puede instalar soluciones integradas de medición y monitorización del consumo de WAGES (agua, aire, gas, electricidad y vapor) del edificio.

 Gracias a un sistema de generación de informes completos, podrás ver en detalle la energía utilizada y así identificar los ámbitos más importantes de ahorro energético.

 

Eficiencia en la cocina

La campana extractora de mi restaurante siempre funciona a máxima potencia. ¿Cómo puedo regularla?

Los variadores de velocidad son la solución adecuada para ajustar el funcionamiento de la campana extractora a la cantidad de actividad desarrollada en la cocina en función de la temperatura del aire.

Aumente las capacidades de regulación para responder a necesidades reales y reducir ruido, logrando así un ahorro considerable (del 20% al 50%, dependiendo del uso con un retorno rápido de la inversión, normalmente durante un periodo de 18 a 24 meses).

Image

Vehículo Eléctrico

¿Cómo puedo garantizar la disponibilidad de instalaciones de recarga para propietarios de vehículos eléctricos?

 

> Cargue el 80% de la batería en menos de 30 minutos<

 Las estaciones de recarga Schneider Electric de vehículos eléctricos son de instalación rápida y fáciles de utilizar. Esta tecnología de adaptación, de conformidad con las normas de seguridad correspondientes, funciona de forma intuitiva con el vehículo para cargar la batería y se apaga automáticamente cuando la batería llega al 100%

Image

 Además, nuestra red de EcoXpert también proporciona asistencia de mantenimiento para las estaciones de recarga Schneider Electric de vehículos eléctricos.