Life is On Logo

Centros de enseñanza Atrás


Las escuelas y las universidades se esfuerzan por ofrecer una educación de calidad, atraer a estudiantes y proporcionar un entorno de aprendizaje confortable. El reto de alcanzar estos objetivos es incluso mayor en tiempos en los que los precios de la energía van en aumento y los presupuestos disminuyen. El EcoXpert, acreditado por Schneider Electric, puede hacerse colaborador de su centro de enseñanza y ayudarle a contener los costes, sacar provecho al ahorro de energía y demostrar un compromiso con la sostenibilidad.

Ahorra energía con la eficiencia Energética

¿Cómo puedo conseguir ahorrar energía y al mismo tiempo ajustarme a las estrictas limitaciones presupuestarias?

¡No se puede gestionar lo que no se puede medir!

El EcoXpert puede instalar soluciones integradas de medición y monitorización del consumo de WAGES (agua, aire, gas, electricidad y vapor) del edificio.

 Gracias a un sistema de generación de informes completos, podrás ver en detalle la energía utilizada y así identificar los ámbitos más importantes de ahorro energético.

Image

Contacta con el EcoXpert más cercano en el localizador de EcoXpert!

Iluminación eficiente en las aulas

Gestión de la iluminación

La iluminación puede representar hasta el 20% del consumo energético de la escuela o facultad. Nuestros EcoXpert ofrecen soluciones de control de iluminación que constituyen un medio probado para reducir rápidamente los costes energéticos y contribuir a alcanzar los objetivos en materia de sostenibilidad, y asegurar una iluminación uniforme en todas las aulas y optimizar la comodidad visual de los estudiantes permitiendo un amplio uso de luz diurna. Mediante la aplicación de una eficaz solución de control de la iluminación, se podrá reducir el consumo energético hasta un 50%, dependiendo de su uso individual y zona.

Requisito: Tanto por seguridad como por comodidad, los pasillos deben iluminarse cuando pase gente, pero también deben apagarse cuando no estén en uso.

Image

Descubre todas las soluciones Schneider Electric para obtener el máximo rendimiento en su edificio, oficina o pequeño terciario con los sistemas KNX, infraestructuras de distribución de potencia y redes de comunicación.

¡Más información en tu móvil!

Energías Renovables

¿Cómo puedo sacar partido de la energía renovable en mi edificio?

A medida que la energía fotovoltaica se hace más asequible, Schneider Electric ofrece sistemas rentables y completamente seguros que le permiten beneficiarse de esta energía inagotable y gratuita.

Algunos de nuestros EcoXpert seleccionados tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para escoger el sistema fotovoltaico perfecto que mejor se adapte a sus necesidades.

 

Image

Además, reforzará su imagen verde y le mostrará a los ciudadanos del mañana un ejemplo de energía verde y renovable tomado de la vida real. 

 

Calefacción y Aire Acondicionado

La calefacción y la ventilación resultan claves para la comodidad tanto del alumnado como del profesorado, ¡pero representan entre un 40 y un 60% de la factura!

El rendimiento de los alumnos aumentó una media del 15% y hasta el 30% con la mejora de las condiciones climáticas interiores (Fuente: Universidad Técnica de Dinamarca).

Esto resulta de particular importancia en las aulas, donde la situación de comodidad puede verse rápidamente deteriorada con el número de alumnos presentes y con la duración de los cursos.

Image

Nuestros EcoXpert pueden diseñar e instalar, en colaboración con su servicio de instalación de HVAC, sistemas adecuados que optimizarán los ajustes de temperatura, la programación horaria y el control de maquinaria para que usted le saque el máximo partido a su equipo.