Life is On Logo

Centros comerciales y minoristas Atrás


Las empresas de comercio minorista operan bajo una presión cada vez mayor por una rentabilidad y unos márgenes muy bajos. La mejora de la eficiencia energética es una manera simple para reducir gastos: una reducción del 20% en costes energéticos representa el mismo resultado final que un aumento del 5% en las ventas. El EcoXpert puede ayudarle a que su nuevo o actual establecimiento se convierta en un lugar donde el rendimiento de energía y la comodidad del cliente le aseguren un éxito comercial.

Vehículo Eléctrico

¿Cómo puedo garantizar la disponibilidad de instalaciones de recarga para propietarios de vehículos eléctricos?

> Cargue el 80% de la batería en menos de 30 minutos<

 Las estaciones de recarga Schneider Electric de vehículos eléctricos son de instalación rápida y fáciles de utilizar. Esta tecnología de adaptación, de conformidad con las normas de seguridad correspondientes, funciona de forma intuitiva con el vehículo para cargar la batería y se apaga automáticamente cuando la batería llega al 100%.

Image

Además, nuestra red de EcoXpert también proporciona asistencia de mantenimiento para las estaciones de recarga Schneider Electric de vehículos eléctricos.

Cambia a una iluminación eficiente

¡La iluminación puede representar hasta un 30% de la factura!

Puedes reducir estos gastos hasta un 50% sin riesgo para la satisfacción de los clientes.

 Existen muchos sistemas que utilizan:

-Programación horaria,

-Control automático mediante sensores de penumbra, de presencia, de movimiento, etc.

-Regulación de la luminosidad que complementa la luz natural.

 

Pero, ¿cómo puedes estar seguro de obtener la suficientemente buena relación calidad-precio? Nuestros EcoXpert conocen todos estos sistemas, es más, saben cómo combinarlos para ofrecerte una solución óptima que se ajuste perfectamente a tu presupuesto.

Image

1/ Optimice la iluminación de la tienda y del letrero
La iluminación desempeña una importante función en el sector del comercio minorista, ya que contribuye a que los clientes se sientan más cómodos y a aumentar las ventas. Asimismo, es uno de los componentes más significativos de su factura energética total. Schneider Electric ofrece soluciones de iluminación inteligente que optimizan el consumo energético y ajustan la iluminación a las necesidades de su negocio.

Rótulo comercial: apagar al cerrar/con escasa clientela.

 

2/ Iluminación para aparcamientos exteriores: interruptor de penumbra programable.

Gestión del gasto Energético

En un momento de aumento del coste de la energía, ¿qué puedo hacer para pagar menos?

 ¡No se puede gestionar lo que no se puede medir!

El EcoXpert puede instalar soluciones integradas de medición y monitorización del consumo de WAGES (agua, aire, gas, electricidad y vapor) del edificio.

 Gracias a un sistema de generación de informes completos, podrás ver en detalle la energía utilizada y así identificar los ámbitos más importantes de ahorro energético

Image

.

Eficiencia en HVAC

HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) resulta clave para la comodidad de los ocupantes, ¡pero puede representar entre un 40 y un 60% de la factura! 

Nuestros EcoXpert pueden diseñar e instalar, en colaboración con vuestro servicio de instalación de HVAC, sistemas adecuados que optimizarán los ajustes de temperatura, la programación horaria y el control de maquinaria para que saquéis el máximo partido a los equipos. 

Image

Más del 40% del consumo energético del edificio puede corresponder a la calefacción, a la ventilación y al aire acondicionado. Un EcoXpert puede ayudarte a optimizar el uso energético en aplicaciones de HVAC y garantizar excelentes condiciones térmicas para los clientes y el personal. Desde sencillos productos de control autónomos hasta sistemas de gestión global de edificios, la aplicación de soluciones de HVAC de Schneider Electric puede ahorrar hasta un 30% en el consumo energético. 

Continuidad de Servicio

¿Cómo puedo mantener el control de la continuidad de servicio de la caja de salida y de la potencia, concretamente en horas punta?

Filtrado activo:

Los variadores de velocidad y los sistemas de alimentación ininterrumpida constituyen cargas no lineales, especialmente para una tienda que opere con un equipo de refrigeración. El filtrado activo reduce las pérdidas de potencia en el circuito de línea ascendente y en el equipo en un 10% y libera capacidad utilizable adicional.

Corrección del factor de potencia:

Aumente la potencia disponible y la fiabilidad de la instalación sin tener que cambiar a un contrato de servicio nuevo, eliminando el consumo excesivo de energía reactiva y reduciendo el nivel de de armónicos.

Image

.

Refrigeración y cadena de frío

Quiero asegurarme de que la cadena de frío se mantiene de forma continua y adecuada

La refrigeración, el proceso principal en el sector del comercio minorista de productos alimentarios, consume entre un 35 y un 50% de la energía total. También es un ámbito de mejoras y ahorro energético considerables. Los EcoXpert acreditados por Schneider Electric no solo ofrecen soluciones que reducen el desperdicio de energía, sino que también ofrecen monitorización y medición de temperatura con alarma en zonas refrigeradas.