Life is On Logo

Casos de Éxito Atrás

Nuevo sistema de cogeneración de energía en una planta de depuración de aguas urbanas

EDAR Murcia da un paso adelante hacia la ingeniería eficiente, gracias al control y a la automatización de los nuevos procesos instalados en su planta. Así pues, el centro apuesta claramente por el medio ambiente y el ahorro energético.

Necesidades del proyecto

La principal necesidad del proyecto es la de reducir la huella de carbono, una parte fundamental en los procesos de depuración de aguas residuales.

El proyecto constaba en instalar una central de cogeneración de 1MW con dos generadores de 500 KW en paralelo, un sistema de desulfuración del biogás generado en la EDAR y un sistema de purificación y deshumi- dificación del mismo. Este sistema debía funcionar durante las 24 horas del día, adaptando su generación a las necesidades de la EDAR de tal modo que siempre se evitase el inyectar energía a la red eléctrica pública, con lo que el aprovechamiento de la energía generada es del 100%.

 

 

Sobre el EcoXpert

Proasistech es una empresa de base tecnológica adherida a la red EcoXpert de Schneider Electric.

Ubicada en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia y formada por emprendedores de la región murciana con amplia experiencia en proyectos y soluciones tecnológicas tanto para obra pública, obra privada y diferentes sectores de la industria, es especialista en dar soluciones integrales para conseguir ingeniería eficiente, control de energético y optimización de procesos y sistemas como base para reducir la huella de carbono, en pro del medio ambiente.

Beneficios para el cliente

La instalación ofrece la automatización de un sistema de cogeneración de energía a partir del biogás que se produce en el proceso de digestión de fangos de la propia plantas de EDAR Murcia Este.

¡Ahorros conseguidos!

100% de aprovechamiento de combustible cogenerado

La solución implementada para llevar a cabo una gestión eficiente de la instalación ya está consiguiendo importantes ahorros energéticos y económicos.

Además de suponer una claro beneficio para el medioambiente, permite reducir de manera extraordinaria las emisiones contaminantes

de la planta.

Otros datos de interés

El sistema está formado por una red de fibra óptica que conecta el sistema de cogeneración con el centro de transformación donde se encuentran las celdas de transferencia de energía, y el centro de control de la EDAR.

 

Para el control del sistema de cogeneración se ha implementado un PLC Schneider Eléctric M340 con conectividad Ethernet y un PRM (Maestro Profibus Remoto) el cual se encarga de leer toda la información y parámetros del equipo de desulfuración y análisis de biogás.

 

En el centro de transformación se ha instalado un PLC Twido que se encarga de gestionar el diferencial entre la energía consumida de red y la energía generada con el fin de evitar posibles inyecciones de energía a la red de IBERDROLA.

 La información y control de los motores de cogeneración, así como la información del centro de transformación, se gestiona a través de protocolo ModBus TCP mediante IOScanning. Así pues, a través de los dos buses anteriormente citados, toda la información pasa al sistema de control y monitorización ubicado en la sala de control y en el que se ha diseñado un SCADA bajo la plataforma Vijeo Citect 7.2.