Life is On Logo

Casos de Éxito Atrás

La Conf. Hidrog. del Segura inagura un nuevo sistema de bombeo para la recirculación del Río Segura

La Confederación Hidrográfica del Segura inagura un nuevo sistema de bombeo para la recirculación del Río Segura a su paso por el casco urbano de Murcia.

 

El bombeo de re-circulación del Río Segura está preparado para hacer re-circular un caudal de

hasta 2 metros cúbicos por segundo proveniente del propio río y del caudal de salida de la E.D.A.R. Murcia Este.

Necesidades del proyecto

Mejorar el medio ambiente es una parte fundamental en la reutilización de los recursos hídricos.

La principal necesidad del cliente se basaba en optimizar el consumo energético de los tres grupos de electrobombas de 560 KW y adecuar su funcionamiento en función de la tarifa eléctrica contratada, de tal modo que, además de que el bombeo fuera eficiente en su funcionamiento, el coste energético de la explotación del mismo se viese minimizado al máximo.

La instalación ofrece la automatización de la recirculación de caudales.

Sobre el EcoXpert

Proasistech es una empresa de base tecnológica adherida a la red EcoXpert de Schneider Electric.

Ubicada en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia y formada por emprendedores de la región murciana con amplia experiencia en proyectos y soluciones tecnológicas tanto para obra pública, obra privada y diferentes sectores de la industria, es especialista en dar soluciones integrales para conseguir ingeniería eficiente, control de energético y optimización de procesos y sistemas como base para reducir la huella de carbono, en pro del medio ambiente.

¡Ahorros conseguidos!

20% de ahorro en consumo energético

Mediante el uso coherente de una adecuada
monitorización energética y algoritmos
de control que optimizan la regulación de
velocidad de los grupos de bombeo, se
ajusta el funcionamiento de la curva de la
bomba de forma dinámica a la realidad de las
instalaciones, consiguiendo ahorrar hasta un
20% de energía respecto a otras instalaciones
convencionales que no disponen ni de control
energético ni de regulación de velocidad.

Otros datos de interés

Implementación de la automatización de bombeo de circuilación de caudales para el aprovechamiento de los gases procedentes de los lodos.

Para la automatización del bombeo de circulación de caudales se han utilizado las siguientes soluciones:

•  Instalación del PLC Schneider Electric M340 con conectividad Ethernet

•  Control y supervisión de los variadores de velocidad de bombeo a través del protocolo ModBus TCP mediante IOScanning

•  Control del grupo electrógeno de emergencia para servicios auxiliares de 400 V, del cuadro de control, del PLC del sistema de inflado de la presa de aspiración y de la intrumentación de caudales y nivel con

el protocolo ModBus RTU en modo maestro

•  Instalación de unidades Micrologic 7.0 en interruptores automáticos y centrales de medida PM710:

•  Supervisión de la calidad y eficacia adecuada a los periodos tarifarios

•  Instalación del Sistema de Control y motorización:

•  IPC Magelis de 15 pulgadas

•  SCADA bajo plataforma Vijeo Citect 7.2

•  Gestión del funcionamiento ordinario, consignas alarmas, historicos de datos, gestión de bases de datos, programas horarios de funcionamiento

•  Control del consumo energético de Micrologic 7.0 y centrales de medida PM710