Life is On Logo

Schulen & Universitäten zurück


Schulen und Universitäten streben danach, eine qualitativ hochwertige Bildung anzubieten, Studenten anzuziehen und eine komfortable Lernumgebung zu ermöglichen. Die Herausforderung beim Erreichen dieser Ziele ist in Zeiten steigender Strompreise und sinkender Budgets ungleich größer. Ein von Schneider Electric zertifizierter EcoXpert kann ein Partner für Ihre Bildungseinrichtung werden und Ihnen helfen, die Kosten im Rahmen zu halten, Energieeinsparungen zu fördern und Ihrem Streben nach Nachhaltigkeit Ausdruck zu verleihen.

Realisieren Sie Energieeinsparungen durch eine kontinuierliche Überwachung der Verbräuche

Frage:
Wie kann ich in Zeiten steigender Strompreise die Energiekosten im Rahmen halten und die Stromrechnung senken?

 

Antwort:
Steigende Energiepreise verlangen nach Wegen, Energie einzusparen und die Effizienz zu erhöhen. EcoXperts wurden geschult, um Lösungen anzubieten, durch welche die Auswirkungen steigender Stromkosten abgeschwächt werden können, eine relevante Amortisation gewährleistet wird und Schulen und Universitäten geholfen wird, die Bildungs- und Wirtschaftsziele zu erreichen.

 

Image

Identifizieren Sie Bereiche, in denen Energie vergeudet wird, und erzielen Sie dauerhafte Einsparungen

 

EcoXperts können Ihnen helfen, den Energieverbrauch zu analysieren, Einsparungspotenzial zu erkennen, um somit Maßnahmen zur Senkung der Stromkosten und der Energieverbräuche einzuleiten:

 

  • EcoXperts führen Messungen durch, um den Energieverbrauch zu analysieren und Einsparungsmöglichkeiten herauszustellen.
  • Die Lösung zur Blindleistungskompensation kann Ihnen dabei helfen, zusätzliche Kapazitäten freizusetzen.
  • Die Lösung durch aktive Filter senkt das Risiko eines Energieverlustes, verringert Überlastung und verlängert die Haltbarkeit der Anlagen.
  • Frequenzumrichter optimieren den Betrieb der Dunstabzugshauben in den Kantinenküchen
  • Die Lösung zum Warmwassermanagement ermöglicht Ihnen Energieeinsparungen von bis zu 10 %.*
  • Die einfache Energiemonitoring-Lösung ermöglicht Ihnen einen Zugriff auf umfassende Daten über den Energieverbrauch in Ihrem Gebäude. Auf Wunsch können hier alle Medien eingebunden werden.

Steuern Sie die Beleuchtung in Abhängigkeit der Nutzung der Klassenzimmer bzw. Vorlesungsräume

Frage:
Wie kann ich den Energieverbrauch verringern und gleichzeitig eine effiziente Beleuchtung gewährleisten?

 

Antwort:

Die Beleuchtung kann bis zu 20 % des Energieverbrauchs in Ihrer Schule oder Ihrem Campus ausmachen. EcoXperts bieten Lösungen zur Beleuchtungssteuerung an, die ein bewährtes Mittel darstellen, um die Energiekosten zu senken und zu Ihren Nachhaltigkeitszielen beizutragen. Sie ermöglichen einen sichtbaren Komfort, minimieren überflüssige Beleuchtung und verringern die Energievergeudung in leeren Klassenzimmern, Toiletten und Gemeinschaftsräumen. Durch den Einsatz einer angemessenen Beleuchtungssteuerungslösung können Sie Ihren Energieverbrauch um bis zu 40 % senken.*

Image

Senken Sie Ihre Gesamtenergierechnung um bis zu 20 %*

 

EcoXperts können Ihre Schule oder Ihren Campus mit Beleuchtungslösungen von Schneider Electric ausrüsten, welche den Komfort und die Leistung der Schüler sowie Ihren Gewinn erhöhen.

  • Automatische Präsenzmelder steuern die Beleuchtung in Klassenräumen und passen den Energieverbrauch an die Klassenzimmerbelegung an.
  • Steuerungen für die Klassenzimmerbeleuchtung mit zentralisierten oder lokalen Schaltern/Dimmaktoren ermöglichen ein effizientes und einfaches Beleuchtungsmanagement
  • Programmierbare Zeitschalter verwalten die Beleuchtung gemäß den Raumbelegungsplänen und Freistunden.

Binden Sie erneuerbare Energien in das Energieversorgungskonzept der Bildungseinrichtung ein

Frage:

Was kann ich tun, um saubere, erneuerbare Energie in meiner Schule oder auf meinem Campus zu nutzen?

 

Antwort:

Schneider Electric bietet Ihnen Photovoltaiklösungen an, die Sie von der Solarenergie profitieren lassen. Die EcoXperts verfügen über die notwendigen technischen Fähigkeiten, um Ihnen Lösungen zu bieten, welche Ihren Ansprüchen entsprechen und zu Ihrer Schule oder Universität passen. Dank zukunftsweisender Lösungen können Sie jetzt damit beginnen, erneuerbare Energie zu nutzen und Ihrem Bestreben nach Nachhaltigkeit Ausdruck zu verleihen.

 

 

Image

Steigern Sie den Wert Ihres Gebäudes

 

Wechselrichter für Photovoltaik-Dachanlagen von Schneider Electric ermöglichen es Ihnen, die Energierechnungen und den ökologischen Fußabdruck Ihres Gebäudes zu verringern, indem Sie Ihren eigenen Strom gewinnen. Die EcoXperts versorgen Sie mit den notwendigen Anlagen, um die von den Solarpaneelen gewonnene Energie in Wechselstrom umzuwandeln. Dank Förder- und Abnahmeprogrammen können Sie Ihre Stromrechnung durch Solarenergie um bis zu 20 % senken.* 

Erhöhen Sie die Effizienz von HLK-Anlagen und verbessern Sie das Raumklima der Klassenzimmer

Frage:
Wie kann ich in den Klassenzimmern und Vorlesungsräumen für optimale Bedingungen sorgen und Energie einsparen?

 

Antwort:
Die Qualität der Raumluft ist wichtig, um optimale Lern- und Lehrbedingungen in Ihren Klassenzimmern zu gewährleisten. Folglich können HLK-Anlagen in Schulen und Universitäten für 40–60 % der Energiekosten verantwortlich sein. EcoXperts bieten Ihnen Lösungen, welche eine angenehme Raumtemperatur und Belüftungsbedingungen ermöglichen und den Energieverbrauch senken.

 

Image

Senken Sie die Energiekosten dank einer effizienten Belüftung um bis zu 25 %*

 

EcoXperts haben sich auf die Bereitstellung passender
Anlagen von Schneider Electric spezialisiert, welche den HLK-Betrieb optimieren und angemessene Temperatureinstellungen, eine Zeitprogrammierung und Anlagensteuerung ermöglichen:

  • CO2-Sensoren sind wichtig für die Bereitstellung einer angemessenen Belüftung in den Klassenzimmern und helfen dabei, eine angenehme Lernatmosphäre zu gewährleisten. 
  • Raumsteuerungen sind eine Kombination aus unterschiedlichen Steuerungsebenen, welche Ihren Schülern und Lehrern die gewünschten Temperatureinstellungen bieten. Die HLK-Geräte in den Klassenzimmern schalten sich immer dann in den Standby-Modus, wenn das Klassenzimmer leer oder ein Fenster geöffnet ist.