Life is On Logo

Hotels & Restaurants zurück


Hotels und Restaurants müssen nicht nur mit steigenden Stromkosten zurechtkommen sondern auch mit strengen Auflagen. So müssen zum Beispiel alle Nicht-KMU (kleine, mittlere oder Kleinstunternehmen) bis zum 05.12.15 ein Energieaudit gemäß der DIN EN 16247-1 durchgeführt haben. Erfahren Sie hier mehr zur Umsetzung des Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G).

Von Schneider Electric zertifizierte EcoXperts unterstützen Sie dabei, die Auswirkungen der Energiekosten auf Ihr Geschäft zu minimieren, indem sie bewährte Energieeffizienzmaßnahmen ergreifen. Mit Lösungen von Schneider Electric kann Ihr Hotel oder Restaurant den Gästen ein höheres Maß an Komfort bieten, während Sie eine höhere Rentabilität, Flexibilität und Energieeffizienz erreichen.

Minimieren Sie den Energiebedarf in ungenutzen Räumen

Frage:
Wie kann ich die Menge an Energie in unbenutzten Räumen verringern?

 

Antwort:
EcoXperts wenden geprüfte und verifizierte Lösungen an, die den Energieverbrauch in Ihrem gesamten Hotel optimieren, Heizung, Kühlung und Beleuchtung an die Raumbelegung anpassen und signifikante Einsparungen ermöglichen, ohne dass der Gast auf Komfort verzichten muss.

 

 

Image

Optimieren Sie den Energieverbrauch in Ihrem gesamten Hotel

 

EcoXperts bieten Schneider-Electric-Lösungen an, welche die Energieeffizienz Ihres Hotels verbessern und den Komfort für Ihre Gäste erhöhen.

  • Steuerungen verwalten automatisch die Beleuchtung und verbrauchen dabei weniger Energie als eine herkömmliche Beleuchtungsinstallation für einen Raum mit ähnlichen Maßen.
  • Das intelligente Managementsystem für Gästezimmer steuert die Beleuchtung, die HLK-Anlage und die Rollos je nach Anwesenheit des Gastes und hilft Ihnen dabei, bis zu 10 % der Energie in jedem Zimmer einzusparen.*
  • Eine Managementlösung für Gästezimmer, die in das Managementsystem für das gesamte Gebäude implementiert ist, kann Ihnen dabei helfen, die Kosten gemäß einer schwankenden Auslastung im Rahmen zu halten.

 

Reduzieren Sie den Energieverbrauch dank einer intelligenten Beleuchtungssteuerung

Frage:

Wie kann ich eine effiziente und angenehme Beleuchtung in meinem Betrieb gewährleisten bei gleichzeitiger Reduktion der Energiekosten?

 

Antwort:

Eine entsprechende Beleuchtung kann dazu beitragen, dass Ihr Hotel oder Ihr Restaurant besonders einladend wirkt. Dank der Unterstützung unserer EcoXperts können Sie auch die Wirtschaftlichkeit durch Energieeinsparungen erhöhen. Ihre Gäste und Ihre Belegschaft werden davon begeistert sein, in sämtlichen Bereichen eine optimale Beleuchtung und Steuerungen zu haben, die leicht zu bedienen sind. EcoXperts helfen Ihnen dabei, Energieeinsparpotenziale zu realisieren, und eine effiziente Steuerung sowohl der Außen- als auch der Innenbeleuchtung zu ermöglichen.

 

Image

Sparen Sie durch den Einsatz von Sensoren und Dimmern bis zu 20 % an Energie ein*

EcoXperts bieten Schneider-Electric-Lösungen, welche die Beleuchtung in Ihrem Hotel steuern und deren Energieeffizienz verbessern.

  • Präsenz-/Bewegungsmelder und Dimmer optimieren den Energieverbrauch, indem die Beleuchtung an die Anwesenheit von Gästen und das natürliche Tageslicht angepasst wird.
  • Intelligente Gebäudesystemtechnik ermöglicht es Ihnen, Energieeinsparungen zu erzielen, indem Sie die Beleuchtungsszenarien für die verschiedenen Bereiche in Ihrem Hotel anpassen.
  • Zentralisierte Steuerungslösungen gewährleisten eine angemessene Beleuchtung der Parkplätze, Gehwege, Pools und Innenhofbereiche, während der Energieverbrauch optimiert wird.

 

Erhöhen Sie die Effizienz von HLK-Anlagen und verbessern Sie den Komfort für Ihre Gäste

Frage:

Wie kann ich dafür Sorge tragen, dass die HLK-Anlage meines Hotels effizienter und energiesparender wird?

 

Antwort:

Eine effiziente HLK-Anlage ist einer der Faktoren, der Ihren Erfolg im Hotelgewerbe bzw. der Gastronomie fördern kann. Der Faktor Heinzung, Lüftung, Klima kann mehr als 40 % der Stromrechnung eines Hotels ausmachen – eine großartige Möglichkeit Einsparungpotenziale zu realiseren. Von Schneider Electric zertifizierte EcoXperts helfen Ihnen, die HLK-Anwendungen zu optimieren und einen verbesserten Komfort für die Gäste zu schaffen, indem der Energieverbrauch an die Nutzung der Räume angepasst wird.

 

Image

Erzielen Sie Energieeinsparungen und einen verbesserten Gästekomfort

Die Auslastung von Hotels und die Außentemperaturen variieren über das Jahr verteilt deutlich. Wenn Ihre HLK-Anlage mit voller Leistung läuft und zudem überdimensioniert ist, um mit den extremsten Wetterbedingungen zurechtzukommen, kann darin die Ursache für eine enorme Energievergeudung liegen, insbesondere in leeren Zimmern.

Von Schneider Electric zertifizierte EcoXperts sind auf die Installation integrierter Anlagen spezialisiert, die z.B. eine Zutrittskontrolle mit dem Zimmermanagement kombinieren – eine Lösung, die den Energieverbrauch von HLK-Anlagen senkt, während die Zufriedenheit der Gäste weiterhin hoch bleibt.

 

 

 

Realisieren Sie Energieeinsparungen durch eine kontinuierliche Überwachung der Verbräuche

Frage:

Wie kann ich in Zeiten steigender Strompreise die Betriebskosten senken?

 

Antwort:

Wenden Sie sich innovativen Wegen zu, um Energie einzusparen und die Betriebskosten in Ihrem Hotel und Restaurant mit der professionellen Hilfe der EcoXperts zu senken. Diese von Schneider Electric zertifizierten Partner sind darauf spezialisiert, die Zufriedenheit der Gäste hoch und Ihre Stromrechnung niedrig zu halten. Sie bieten umfassende Energieeffizienzlösungen, mithilfe derer Sie Energie in Ihrem gesamten Hotelgebäude messen, verwalten und einsparen können.

 

Image

Stellen Sie Bereiche heraus, in denen Energie vergeudet wird, und erzielen Sie dauerhafte Einsparungen

Lassen Sie eine Messung von einem EcoXpert durchführen, um Ihren Energieverbrauch zu bestimmen und Bereiche zu identifizieren, in denen die Effizienz verbessert werden kann.

  • Überwachen Sie vor Ort oder per Fernzugriff den gesamten Verbrauch der Betriebsmittel durch eine einfache Energiemanagementlösung von Schneider Electric
  • Legen Sie Werte für den Energieverbrauch fest und bereiten Sie Pläne für Korrekturmaßnahmen vor
  • Kombinieren Sie die Zutrittskontrolle und das Gästezimmermanagement in Gemeinschaftsbereichen

 

Optimieren Sie den Energieverbrauch Ihrer Küche

Frage:

Wie kann ich den Energieverbrauch in der Küche meines Restaurants oder Hotels optimieren?

 

Antwort:

Die gleichzeitige Nutzung der elektrischen Geräte ich Ihrer Küche kann schon eine Quelle für Energievergeudung sein und Ihre Betriebskosten erhöhen. EcoXperts helfen Ihnen, den täglichen Betrieb an die tatsächlichen Anforderungen anzupassen, sodass der Energiebedarf optimiert oder auch gesenkt wird.

 

Image

Sparen Sie bis zu 50 % Energie ein, indem Sie die Nutzung der Betriebsmittel optimieren*

EcoXperts unterstützen Sie, den Enegiebedarf in Ihrer Küche an den tatsächlichen Betrieb anzupassen. Diese Schneider-Electric-Lösung stellt einen einfachen Weg dar, um den Energieverbrauch zu optimieren und signifikante Energieeinsparungen zu erzielen. Der Betrieb z.B. einer Dunstabzugshaube bei voller Geschwindigkeit kann auf wenige Stunden pro Tag beschränkt werden. Darüber hinaus verringern Frequenzumrichter den Lärm der Abzugshaube und die Wartungskosten.

 

Bereiten Sie Ihren Parkplatz für Elektrofahrzeuge vor

Frage:

Wie kann ich den Parkplatz meines Hotels oder Restaurants aufrüsten? 

 

Antwort:

Erweitern Sie Ihr Angebot an Dienstleistungen um Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die EcoXperts wurden dafür geschult, zertifizierte Lösungen für Elektrofahrzeuge zu liefern, mit denen der Parkplatz Ihres Gebäudes auf die Fahrzeuge der Zukunft vorbereitet werden kann. Die Ladestationen für Elektrofahrzeuge von Schneider Electric ermöglichen es, ihre Fahrzeuge schnell und effizient aufzuladen, während Sie Ihren Kunden eine bedarfsgerechte Parkmöglichkeit bieten.

 

Image

Bieten Sie neue Dienstleistungen an, um die Zufriedenheit Ihrer Kunden weiter zu steigern

Rüsten Sie Ihren Parkplatz mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge aus und bieten Sie einen kostenlosen oder kostenpflichtigen Dienst zum Aufladen für Gäste und Angestellte an. Ladestationen für Elektrofahrzeuge von Schneider Electric sind sicher, schnell zu installieren, intuitiv und benutzerfreundlich. Durch die Bereitstellung einer Lademöglichkeit auf Ihrem Parkplatz ziehen Sie Kunden an. Unser Netzwerk von EcoXperts bietet auch professionelle Wartungsdienstleistungen für die Fahrzeugladestationen an.