Life is On Logo

Fabrikgebäude zurück


Die Energierechnung einer Fabrik oder auch eines Logistikzentrums umfasst die Kosten für die Gebäudeinfrastruktur, wobei die Fabrik zusätzlich die produktionsbezogenen Kosten trägt. Die Energieeffizienz kann besonders im Bereich der Beleuchtung, Heizung, Klima, Lüftung, Druckluft oder der sonstigen elektrischen Betriebsmittel erzielt werden. Die von Schneider Electric zertifizierten EcoXperts unterstützen Sie dabei, die möglichen Energieeinsparpotenziale aufzudecken und entsprechende Maßnahmen einzuleiten, die eine Energieeinsparung von bis zu 30 % bedeuten können.

Darüber hinaus profitiert nicht nur das produzierende Gewerbe auf Basis der aktuellen Gesetzeslage durch entsprechende Förderprogramme und steuerliche Vergünstigungen (in Anlehnung an die ISO 50001 oder der DIN EN 16247-1). Bis zum 05.12.15 müssen alle Nicht-KMU (kleine, mittlere oder Kleinstunternehmen) ein Energieaudit gemäß der DIN EN 16247-1 durchgeführt haben. Erfahren Sie hier mehr zur Umsetzung des Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G).

Wenden Sie sich einfach an einen von uns zertifizierten EcoXpert-Partner für weiterführende Informationen.

Realisieren Sie Energieeinsparungen durch eine kontinuierliche Überwachung der Verbräuche

Frage:

Wie kann ich trotz steigender Strompreise die Energiekosten im Rahmen halten und womöglich öffentliche Fördermittel oder Steuervergünstigen erzielen?

Antwort:

Wollen Unternehmen nachhaltig Energie und Kosten sparen, ist ein Energie-Monitoring der Schlüssel zum Erfolg. Denn die Strompreise sind in den letzten Jahren laut VIK (Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft) fast exponentiell angestiegen – ein Ende ist nicht in Sicht. Das bedeutet, Stromsparen wird zur wirtschaftlichen Maßnahme, die auf der Agenda von Entscheidern immer weiter nach oben rückt. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wird ein betriebliches Energie-Monitoring  immer wichtiger.

Darüberhinaus hat die Bundesregierung verschiedene Programme ins Leben gerufen, die unter bestimmten Voraussetzungen zum einen steuerliche Vergünstigungen ermöglichen oder Fördermittel gewähren. Hierbei unterstützen Sie unere EcoXpert-Partner und beraten Sie gerne über die Möglichkeiten, die sich für Ihren Betrieb ergeben.

Image

Die von Schneider Electric zertifizierten EcoXpert-Partner unterstützen Sie dabei, den schnellen und einfachen Einstieg in das Energie-Monitoring zu finden:

  • Ein erster Schritt für die Einführung eines Energie-Monitorings ist die Erfassung aller Energiedaten. Denn nur wenn Grund-, Prozess und Spitzenlast des Energiebedarfs bekannt sind, können entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, die am Ende des Tages bares Geld sparen. Intelligente Messfunktionen sind die Voraussetzung für eine Lastanalye: ob über entsprechende Messgeräte oder über Leistungsschalter mit Messfunktion. Sie nehmen an den Hauptverteilern den Stromverbrauch auf und speichern die Werte aller Verbraucher in einer SQL-Datenbank. Dieser Datenpool bildet dann die Grundlage für das betriebliche Energie-Monitoring. Einen einfachen Einstieg ermöglichen die PowerLogic EGX300-Gateways von Schneider Electric. Sie überwachen und erfassen alle Energiedaten in Echtzeit. 
  • Vom einfachen Energie-Monitoring zum übergreifenden Energie-Management ist der Weg nicht weit. Auch hier helfen Ihnen unsere Partner die richtigen Hard- und Software-Systeme einzusetzen. Wollen Sie zum Beispiel mehrere Standorte miteinander vernetzen oder umfassende Reportings generieren so ist auch das mit den Lösungen aus dem Hause Schneider Electric zu realiseren.

Verbindung mit erneuerbaren Energien

Frage:

Wie kann ich saubere, erneuerbare Energie nutzen, um meine Energiekostenabrechnung zu reduzieren?

Antwort:

EcoXperts setzen Produkte und Systeme ein, um Ihnen effiziente Photovoltaiklösungen zu bieten, die es Ihnen ermöglichen, die Solarenergie zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Ein EcoXpert hat das Know-How und die technischen Fähigkeiten, eine Solarenergielösung zu entwerfen und zu installieren, die die Anforderungen Ihrer Fabrik oder Ihres Lagers erfüllt. 

Image

Reduzieren Sie Ihre Energiekostenabrechnung und nutzen Sie erneuerbare Energien 

Profitieren Sie davon, mithilfe von Photovoltaikmodulen Ihren eigenen Strom zu produzieren. Ein zertifizierter EcoXpert kann Sie mit Lösungen versorgen, die notwendig sind, um Solarenergie entsprechend nutzbar zu machen oder auch um moderne Speichermedien in die Infrastruktur zu integrieren. Dank der in manchen Fällen möglichen Förder- und Abnahmeprogramme können Sie Ihre Stromrechnung durch Solarenergie erheblich senken*. 

Energieeffizienz durch Motorsteuerung

Frage:

Können Elektromotoren effizienter betrieben werden?

Antwort:

Ein Großteil der Lüfter, Pumpen und Kompressoren bieten die Möglichkeit, die Energieeffizienz durch den Einsatz von Frequenzumrichtern zu optimieren. Normalerweise sind diese Anwendungen anforderungsspezifisch eingestellt, jedoch wird die volle Leistung des Motors oftmals nicht benötigt. Infolgedessen wird Energie häufig durch einen Leistungsüberschuss vergeudet. Die EcoXperts sind in der Lage, diese Anwendungen zu bewerten, und bieten Lösungen zur bedarfsgerechten Motorsteuerung, wodurch letztendlich der Energieverbrauch optimiert wird.

Image

Elektromotoren, eine Chance für die Energieeffizienz

Viele Motoren haben nur zwei Einstellungen: ein und aus. Sie laufen bei einer konstanten Drehzahl. Wenn der Motor einen Prozess mit einer konstanten Drehzahl antreibt, der eine geringere Leistung benötigt, sind Anpassungen notwendig, um die gewünschte Leistungsstufe zu erzielen. Diese Anpassung wird oftmals erreicht, indem man den Motor bei voller Drehzahl laufen lässt, während nachgeschaltete Geräte verwendet werden, um einen Teil der Leistung zu drosseln.

Die von Schneider Electric zertifizierten EcoXperts verfügen über die nötigen Kenntnisse und Kompetenzen, um Lösungen anbieten zu können, die die Geschwindigkeit des Motors kontrollieren, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Die Reduzierung der Pumpengeschwindigkeit um 20 % kann zu Energieeinsparungen von 50 %* führen. 

Reduzieren Sie den Energieverbrauch dank einer intelligenten Beleuchtungssteuerung

Frage:
Wie kann ich die Energiekosten für die Beleuchtung senken, ohne dabei auf Benutzerkomfort verzichten zu müssen?

Antwort:
Zertifizierte EcoXperts können Ihnen dabei helfen, die Kosten des Energieverbrauchs im Zusammenhang mit der Beleuchtung zu senken, während ein hohes Niveau an Benutzerkomfort und -zufriedenheit bestehen bleibt. EcoXperts haben die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um Ihnen die optimale Kombination aus unterschiedlichen effizienten Beleuchtungssystemen in einer Lösung anzubieten, welche Ihren Anforderungen und Ihren Investitionsmöglichkeiten entspricht. Entscheiden Sie sich dafür, effiziente Beleuchtungslösungen von den EcoXperts einbauen zu lassen. Erhöhen Sie dadurch den Nutzerkomfort, sichern Sie die Produktivität und optimieren Sie parallel dazu die Energiekosten.

Image

Beleuchten Sie die Innen- und Außenbereiche Ihres Gebäudes bei einem um bis zu 20 % geringeren Energieverbrauch*

Das Angebot der EcoXperts:
Schalter/Dimmaktoren, über welche die Beleuchtung innerhalb des Gebäudes gesteuert wird.
Raumsteuerungen mit Präsenzmeldern, welche die richtige Lösung für Gebäude darstellen, in denen der Platz nach einer Umgestaltung einfach neu zugeordnet werden muss.
Integrierte Sensoren und Regler, welche durch die Anpassung der Beleuchtung an die tatsächliche Nutzung den Komfort erhöhen und die Energieverbräuche veringern.