Life is On Logo

Einkaufszentren zurück


Einkaufszentren arbeiten unter steigendem Rentabilitätsdruck und sehr geringen Margen. Die Verbesserung der Energieeffizienz ist ein einfacher Weg, die Ausgaben zu senken. Mit einergieeffizienten Lösungen können bei einer existierenden Gebäudeinfrastruktur bis zu 30 % Energie eingespart werden. Ein EcoXpert aus unserem Partnernetzwerk unterstützt Sie dabei, den wirtschaftlichen Erfolg durch Energieeffizienz und Kundenkomfort zu erhöhen.

 

Rüsten Sie Ihren Parkplatz mit einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf

Frage:
Wie kann ich meinen Parkplatz einfach für Elektrofahrzeuge aufrüsten?

Antwort:
Erweitern Sie Ihr Angebot an Dienstleistungen um Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die EcoXperts wurden dafür geschult, zertifizierte Ladelösungen für Elektrofahrzeuge zu liefern, mit denen der Parkplatz Ihres Geschäfts auf die Fahrzeuge der Zukunft vorbereitet werden kann. Die Ladestationen für Elektrofahrzeuge von Schneider Electric ermöglichen es Ihren Kunden und Angestellten, ihre Fahrzeuge schnell und effizient aufzuladen, während die Attraktivität Ihres Einkaufszentrums gesteigert wird.

 

 

Image

Steigern Sie den Wert Ihres Gebäudes und bieten Sie neue Dienstleistungen an

Rüsten Sie Ihren Parkplatz mit einer Ladestation für Elektrofahrzeuge aus und bieten Sie einen kostenlosen oder kostenpflichtigen Dienst zum Aufladen an. Ladestationen für Elektrofahrzeuge von Schneider Electric sind schnell zu installieren, intuitiv und benutzerfreundlich. Durch die Bereitstellung einer Lademöglichkeit auf dem Parkplatz locken Sie mehr Kunden an und geben Ihrem Gebäude einen Mehrwert. Unser Netzwerk von EcoXperts bietet auch professionelle Wartungsdienstleistungen für die Fahrzeugladestationen an.

 

Reduzieren Sie Energieverbrauch dank einer intelligenten Beleuchtungssteuerung

Frage:
Wie kann ich mein Beleuchtungssystem verbessern, um Energie zu sparen und den Umsatz zu stärken?

 

Antwort:
Die Beleuchtung Ihres Supermarktes oder Einkaufszentrums kann bis zu 30 % des gesamten Energieverbrauchs ausmachen. EcoXperts können Ihnen das richtige Maß an Beleuchtungssteuerung und angemessene Mittel zur Reduzierung von Energiebräuchen anbieten, von einfachen bis hin zu komplexeren Lösungen. Intelligente, energieeffiziente Beleuchtungslösungen von Schneider Electric verbessern ebenfalls den Komfort für die Kunden und Mitarbeiter.

 

 

Image

Steuern Sie die Beleuchtung und stärken Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg

Von Schneider Electric zertifizierte EcoXperts bieten ein vollständiges System an, welches die Beleuchtung im gesamten Geschäftsgebäude steuert.
Die Lösung zur Verwaltung und Steuerung der Beleuchtungszeit passt die Beleuchtung in unterschiedlichen Bereichen des Geschäfts an, einschließlich der Außenbeleuchtung. Dadurch erreichen Sie eine exzellente Wahrnehmung und signifikante Energieeinsparungen.

 

Realisieren Sie Energieeinsparungen durch eine kontinuierliche Überwachung der Verbräuche

Frage:

Wie kann ich verhindern, dass steigende Stromkosten meinen Gewinn schmälern?

 

Antwort:

Lassen Sie einen von Schneider Electric zertifizierten EcoXpert Ihr Gebäude in eine energieeffiziente und verbraucherfreundliche Umgebung verwandeln. Eine Messung ist der erste Schritt in Richtung Verwaltung der Gebäudeenergie – EcoXperts können Ihnen dabei helfen, ein umfassendes Berichtssystem einzuführen und anzuwenden, um den Energieverbrauch nachzuverfolgen und Bereiche zu identifizieren, in denen das Einsparungspotenzial am größten ist.

 

Image

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Energie und senken Sie Ihre Rechnung um bis zu 10 %*

EcoXperts bieten Ihnen unterschiedliche Wege, um Energieeinsparungspotenzial in Ihrem Geschäft herauszustellen.

  • EcoXperts wurden geschult, um den Energieverbrauch einfach und schnell aufzunehmen und vor Ort zu analysieren.
  • Digitale Kilowattstundenzähler unterstützen Sie dabei, den Energieverbrauch nachzuverfolgen und zu verwalten.
  • Interaktive Touchpanels ermöglichen es Ihnen, die unterschiedlichen Lasten in der Beleuchtungsinstallation Ihres Gebäudes zu messen und zu überwachen.
  • Bereits eine einfache Energiemonitoring-Lösung ermöglicht Ihnen einen Zugriff auf Daten über den gesamten Betriebsmittelverbrauch in Ihrem Gebäude.
  • Eine Lastganganalyse unterstützt Sie dabei, Probleme bei Spitzenlasten durch den Abwurf kritischer Lasten zu vermeiden.
  • Eine Online-Lösung ermöglicht es dem EcoXpert Sie jederzeit bei der Auswertung und Analyse der Daten zu unterstützen.  

Erhöhen Sie die Effizienz von HLK-Anlagen und optimieren Sie das Raumklima im Einkaufszentrum

Frage:
Wie kann ich dafür Sorge tragen, dass meine HLK-Anlage effizienter und energiesparender wird?

 

Antwort:
Angemessene Belüftung und Kühlung sind der Schlüssel für den Komfort der Kunden. HLK-Anlagen können bis zu 40 % der Energiekostenabrechnung für das Geschäftsgebäude ausmachen. HLK-Lösungen von Schneider Electric, die von EcoXperts angeboten werden – von autonomen Steuerungsgeräten bis hin zu ganzheitlichen Gebäudemanagementsystemen –, können den Energieverbrauch signifikant senken und dabei helfen, Ihren Kunden die beste Shoppingerfahrung zu bieten.

 

Image

Senken Sie die Energiekosten um bis zu 15 % durch den Einsatz einer effizienten HLK-Anlage*

EcoXperts können Sie durch die folgenden Maßnahmen dabei unterstützen, HLK-Anwendungen zu optimieren und exzellente Umgebungsbedingungen für die Kunden und Angestellten zu bieten:

  • Ausstattung Ihres Gebäudes mit Raumsteuerungssystemen, die eine komfortable Temperatureinstellung sicherstellen 
  • Installation eines interaktiven Touchpanels, um die unterschiedlichen Lasten in Ihrem Gebäude zu überwachen und Energie bei der Heizung, Belüftung und Kühlung Ihres Geschäftes einzusparen

 

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer elektrischen Installation

Frage:
Wie kann ich das Risiko eines Energie- und damit Umsatzverlustes eindämmen?

 

Antwort:

Energieverfügbarkeit gewährleistet einen dauerhaften Betrieb, erhöht die Kundenzufriedenheit und verhindert, dass Ihrem Geschäft Absatzmöglichkeiten entgehen. EcoXperts bieten zertifizierte Schneider-Electric-Lösungen an, die Ihnen dabei helfen, eine sichere Energieversorgung zu bieten und möglichen Stromausfällen vorzubeugen. 

Image

Minimieren Sie das Risiko eines Stromausfalls

EcoXperts sind darauf spezialisiert, sichere

Energieversorgungssysteme anzubieten, beispielsweise:

  • Die Blindleistungskompensation, die zusätzliches Energiepotenzial freisetzt, wodurch Sie bis zu 10 % Ihrer Energiekosten einsparen können, in einem Ertragszeitraum von weniger als zwei Jahren*
  • Aktive Filter, durch die ein Energieverlust reduziert wird, indem die Qualität der elektrischen Signale verbessert und das Risiko eines Stromausfalls gesenkt wird
  • Aufbau einer redundanten und damit sicheren Energieversorgung

Optimieren Sie die Energieverbräuche Ihrer Kühlanlagen und Ihres Kühlhauses

Frage:
Wie kann ich dafür Sorge tragen, dass mein Kühlprozess und die Anlagen energieeffizienter werden?

 

Antwort:
Die Kühlung, der Hauptprozess im Lebensmitteleinzelhandel, kann 35–50 % Ihres Energieverbrauchs ausmachen. Von Schneider Electric zertifizierte EcoXperts unterstützen Sie, Bereiche für substantielle Verbesserungen und Energieeinsparungen zu identifizieren. Sie bieten Lösungen, mithilfe derer die Energieverbräuche im Rahmen des Kühlprozesses verringert werden und die richtige Temperatur in den Kühlbereichen überwacht und beibehalten werden kann.

 

Image

Optimieren Sie Ihr Kühlsystem

EcoXperts bieten Lösungen für Kühlsysteme und helfen Ihnen dabei, den besten Weg zur Reduzierung der Energieverbräuche bei gleichzeitiger Optimierung der Zuverlässigkeit zu finden.

Schneider-Electric-Lösungen überwachen und optimieren sämtliche Bestandteile Ihres Kühlsystems durch integrierte elektronische Steuerungen, welche die Motoren, die Dosierung des Kühlmittels und das Abtauen der Kühlschränke regulieren. Sie können Ihr Kühlsystem optimieren, indem Sie Frequenzumrichter, Kompressoren und Kondensatoren einsetzen.