Life is On Logo

Bürogebäude zurück


Die Stromrechnung für ein Bürogebäude umfasst alle Verbräuche elektrischer Betriebsmittel wie Beleuchtung, Heizung, Lüftung oder auch sonstiger elektrischer Geräte. EcoXperts können Ihnen dabei helfen, die Effizienz des Energieverbrauchs in diesen Bereichen zu verbessern und den Komfort für die Mitarbeiter zu erhöhen. Lösungen von Schneider Electric helfen Ihnen Ihr Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit unter Beweis zu stellen und ein positives Unternehmensimage zu erreichen.

Hinweis: Bis zum 05.12.15 müssen alle Nicht-KMU (kleine, mittlere oder Kleinstunternehmen) ein Energieaudit gemäß der DIN EN 16247-1 durchgeführt haben. Erfahren Sie hier mehr zur Umsetzung des Energiedienstleistungsgesetzes (EDL-G).

Wenden Sie sich einfach an einen von uns zertifizierten EcoXpert-Partner für weiterführende Informationen.

Einbindung erneuerbarer Energien in Ihr Energieversorgungskonzept

Frage:
Was kann ich tun, um erneuerbare Energie in meinem Bürogebäude zu nutzen?

 

Antwort:

Schneider Electric bietet effiziente Photovoltaiklösungen an, dank derer Sie von Solarenergie profitieren können. Die EcoXperts verfügen über das Know-how und die technischen Fähigkeiten, um Ihnen Lösungen zu bieten, welche Ihren Ansprüchen entsprechen und zu Ihrem Gebäude passen. Beginnen Sie jetzt mit dem Einsatz erneuerbarer Energie und verleihen Sie Ihrem Bestreben nach Nachhaltigkeit Ausdruck.

Image

Senken Sie Ihre Stromrechnungen und verringern Sie den ökologischen Fußabdruck Ihres Gebäudes.

 

Profitieren Sie davon, mithilfe von Wechselrichtern von Schneider Electric Ihren eigenen Strom zu produzieren. Unsere zertifizierten EcoXperts versorgen Sie mit den notwendigen Anlagen, um Solarenergie in Wechselstrom umzuwandeln. Dank Förder- und Abnahmeprogrammen können Sie Ihre Stromrechnung durch Solarenergie um bis zu 20 % senken.* 

 

 

Realisieren Sie Energieeinsparungen durch eine kontinuierliche Überwachung der Verbräuche

Frage:
Wie kann ich trotz steigender Strompreise die Energiekosten im Rahmen halten und die Rechnung möglicherweise senken?

 

Antwort:

Beginnen Sie mit der Messung und der Verwaltung Ihres Energieverbrauchs. Die EcoXperts können Ihnen dabei helfen, integrierte Überwachungs-, Messungs- und Berichtslösungen für Ihre Versorgungseinrichtungen einzuführen, einschließlich Wasser, Luft, Gas, Elektrizität und Dampf. Sie werden in der Lage sein, Ihre Energierechnung zu verstehen, Bereiche für Energieeinsparungen zu identifizieren und durch die Benutzer verursachte Kosten zu verwalten und zu zuzuordnen.

 

Image

Identifizieren Sie Bereiche, in denen Energie vergeudet wird, und erzielen Sie dauerhafte Einsparungen

 

Die von Schneider Electric zertifizierten EcoXperts bieten:

  • Einfache, digitale Messgeräte, die Ihnen dabei helfen, bis zu 10 % Ihrer Energiekosten einzusparen* und zusätzlich für die Weiterverrechnung und die Kostenzuteilung eingesetzt werden können.
  • Die einfache Energiemanagement-Lösung ermöglicht Ihnen einen Vor-Ort- oder einen Fernzugriff auf sämtliche Daten und Verbräuche in Ihrem Gebäude.

 

 

Steuern Sie die Beleuchtung in Abhängigkeit der Nutzung

Frage:
Wie kann ich Energieverbräuche durch die Beleuchtung von ungenutzten Bereichen in meinem Gebäude vermeiden?

 

Antwort:
EcoXperts können Ihnen dabei helfen, die richtige Kombination aus Zeitschaltanlagen, automatisierten Systemen mit Dämmerungssensoren sowie Präsenz- und Bewegungsmeldern einzusetzen. Wenn Sie die Beleuchtung an die Raumbelegung anpassen, haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, den Energieverbrauch in Ihrem Bürogebäude um bis zu 20 % zu senken.*

Image

Übernehmen Sie die Steuerung der Beleuchtung und verringern Sie den Energieverbrauch

 

Präsenzmelder von Schneider Electric schalten automatisch die Beleuchtung ein, wenn eine Person den Raum betritt, oder das Tageslicht unter einen voreingestellten Wert sinkt. Die Beleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn keine Bewegung mehr wahrgenommen wird und die voreingestellte Zeitverzögerung abgelaufen ist. Diese skalierbare Lösung gewährleistet eine benutzerfreundliche Bedienung und kann einfach aufgerüstet werden.

 

 

Erhöhen Sie die Effizienz von HLK-Anlagen und verbessern Sie das Raumklima

Frage:
Wie kann ich den Energieverbrauch verringern und gleichzeitig mein Gebäude effizient kühlen und beheizen?

 

Antwort:

Die HLK-Anlage (Heizung, Lüftung, Klima) Ihres Gebäudes ist für den Komfort und die Produktivität der Mitarbeiter verantwortlich und kann bis zu 60 % Ihrer Stromrechnung ausmachen. Von Schneider Electric zertifizierte EcoXperts können Ihnen dabei helfen, geeignete Systeme zu entwickeln und zu installieren, welche die Temperatureinstellungen optimieren und eine Zeitschaltprogrammierung sowie Anlagensteuerung ermöglichen. Zudem können die Energiekosten in Ihrem Bürogebäude verringert werden, indem der Energieverbrauch an die Raumbelegung und die sich ändernden Temperaturbedingungen angepasst wird.

Image

Erleben Sie Energieeinsparungen und effiziente HLK-Anlagen

 

Gestalten Sie Besprechungszimmer und Arbeitsbereiche noch komfortabler, indem Sie Raumsteuerungssysteme für Heizungs- und Klimaanlagen einsetzen. Die Kombination aus unterschiedlichen Steuerungsebenen ermöglicht die Einstellung der gewünschten Temperatur und schaltet die HLK-Anlage in den Standby-Modus, wenn Räume nicht belegt oder die Fenster geöffnet sind.

EcoXperts können Präsenzmelder kombinieren, welche die Temperatur an die Raumbelegung anpassen, um optimalen Komfort zu gewährleisten. Sie installieren ebenfalls externe Sensoren mit einer Rollladensteuerung, um die Arbeitsbedingungen noch zu verbessern.

Reduzieren Sie den Energieverbrauch dank einer intelligenten Beleuchtungssteuerung

Frage:
Wie kann ich die Energiekosten für die Beleuchtung senken, ohne dabei auf Benutzerkomfort verzichten zu müssen?

 

Antwort:

Zertifizierte EcoXperts können Ihnen dabei helfen, die Kosten des Energieverbrauchs im Zusammenhang mit der Beleuchtung zu senken, während ein hohes Niveau an Benutzerkomfort und -zufriedenheit gewährleistet bleibt. EcoXperts haben die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um Ihnen die optimale Kombination aus unterschiedlichen effizienten Beleuchtungssystemen in einer Lösung anzubieten, welche den Anforderungen Ihres Gebäudes und Ihren Investitionsmöglichkeiten entspricht. Entscheiden Sie sich dafür, effiziente Beleuchtungslösungen von den EcoXperts einbauen zu lassen. Erhöhen Sie dadurch den Nutzerkomfort und optimieren Sie parallel dazu die Energiekosten Ihres Gebäudes.

 

Image

Beleuchten Sie Ihre Gebäude bei einem um bis zu 20 % geringeren Energieverbrauch*

 

Das Angebot der EcoXperts:

  • Schalter/Dimmaktoren, über welche die Beleuchtung innerhalb des Gebäudes gesteuert wird, vom Empfangsbereich über Konferenzräume bis hin zum Parkplatz.
  • Raumsteuerungen mit Präsenzmeldern, welche die richtige Lösung für Gebäude darstellen, in denen der Platz nach einer Umgestaltung einfach neu zugeordnet werden muss.
  • Integrierte Sensoren und Regler, welche durch die Anpassung der Beleuchtung an die tatsächliche Nutzung den Komfort erhöhen und die Energieverbräuche veringern.

 

Binden Sie eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Ihr Energieversorgungskonzept ein

Frage:
Wie kann ich den Parkplatz meines Gebäudes für Elektrofahrzeuge aufrüsten?

 

Antwort:

Die EcoXperts wurden dafür geschult, sichere und zertifizierte Lösungen für Elektrofahrzeuge zu liefern, mit denen der Parkplatz Ihres Gebäudes auf die Fahrzeuge der Zukunft vorbereitet werden kann. Die Ladestationen für Elektrofahrzeuge von Schneider Electric ermöglichen es den Nutzern, ihre Fahrzeuge schnell und effizient aufzuladen, während der Wert und die Attraktivität Ihres Parkplatzes gesteigert wird.

Image

Steigern Sie die Funktionalität Ihres Parkplatzes oder Ihres Parkhauses

 

Rüsten Sie Ihren Parkplatz mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge aus und bieten Sie einen kostenlosen oder kostenpflichtigen Dienst zum Aufladen für Angestellte und Besucher an. Ladestationen für Elektrofahrzeuge von Schneider Electric sind sicher, schnell zu installieren, intuitiv und benutzerfreundlich. Durch die Bereitstellung einer Lademöglichkeit auf Ihrem Parkplatz ziehen Sie Kunden an und geben Ihrem Geschäftsgebäude einen Mehrwert. Unser Netzwerk von EcoXperts bietet professionelle Wartungsdienstleistungen für die elektrische Ladestationen an.